DOCA0100FR-08

Ouverture de l'appareil

Conditions d'ouverture

Vous ne pouvez ouvrir un appareil que s'il est fermé (I).

NOTE: L'ordre d'ouverture est toujours prioritaire sur l'ordre de fermeture.

Ouverture de l'appareil

Les tableaux suivants donnent les différentes manières d'ouvrir l'appareil dans les différents modes de contrôle disponibles.

Les méthodes d'ouverture de l'appareil qui suivent sont disponibles dans tous les modes de contrôle :

Type d'ouverture

Mode de contrôle

Accessoires

Action d'ouverture

Mécanique

Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance

Appuyez sur le bouton-poussoir d'ouverture situé sur la face avant de l'appareil.

Cette action d'ouverture est possible à tout moment.

Automatique

Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance

Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, avec ou sans temporisateur MN

Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN ouvre l'appareil automatiquement en cas de chute de tension.

Par bouton-poussoir externe

Manuel, Auto : Local ou Auto : A distance

  • Bouton-poussoir externe câblé par l'utilisateur

  • L'un des accessoires suivants :

    • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX standard ou communicant

    • Déclencheur voltmétrique à manque de tension MN, avec ou sans temporisateur MN

Appuyez sur le bouton-poussoir externe connecté au déclencheur voltmétrique d'ouverture MX ou au déclencheur voltmétrique à manque de tension MN par l'intermédiaire du bornier du client.

Lorsque le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est connecté au temporisateur MN, l'appareil s'ouvre avec la temporisation correspondante.

Lorsque le mode de contrôle configuré est Auto, l'ouverture du disjoncteur peut s'effectuer des manières suivantes.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Ne déclenchez pas le disjoncteur sans vérifier que cela ne risque pas d'entraîner une situation dangereuse.
  • Ne laissez personne travailler sur le réseau électrique sans avoir validé physiquement la bonne exécution des opérations logicielles locales ou distantes qui commandent l'ouverture du disjoncteur ou la mise hors tension du circuit électrique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Type d'ouverture

Mode de contrôle

Accessoires

Action d'ouverture

Via un module IO

Auto : Local ou Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

  • Module à port ULP

  • Module IO

Ouvrez le disjoncteur à l'aide de l'application prédéfinie 2 Fonctionnement du disjoncteur du module IO.

  • Lorsque le disjoncteur est réglé sur le mode de contrôle local par le module IO, la commande d'ouverture est émise en local via les boutons-poussoirs câblés sur des entrées numériques.

  • Lorsque le disjoncteur est réglé sur le mode de contrôle à distance par le module IO, la commande d'ouverture est émise par des sorties distantes d'automate câblées sur des entrées numériques.

Voir DOCA0055•• Enerlin'X IO - Module d'interface d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur.

Via l'afficheur FDM121

Auto : Local

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur depuis l'afficheur FDM121 connecté localement à l'appareil via le bus ULP.

Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe.

Via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Auto : Local

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur depuis le logiciel EcoStruxure Power Commission exécuté sur un PC connecté localement à l'appareil via le port mini USB de l'unité de contrôle MicroLogic X.

Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe.

Voir EcoStruxure Power Commission - Aide en ligne.

Via Application EcoStruxure Power Device

Auto : Local

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

  • Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT

Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur à partir de Application EcoStruxure Power Device avec le Digital Module Assistant de ré-enclenchement MasterPacT, via la communication sans fil Bluetooth Low Energy ou une connexion USB OTG. Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe.

Via la communication Modbus

Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

  • Module à port ULP

  • Interface IFE, EIFE ou IFM ou serveur IFE

Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur via le réseau de communication Modbus.

Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe.

Voir DOCA0105•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Communication Modbus - Guide utilisateur.

NOTE: Le logiciel EcoStruxure Power Commission installé sur un PC connecté à l'appareil via le réseau de communication peut être utilisé pour envoyer des commandes d'ouverture.

Via la communication IEC 61850

Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

  • Module à port ULP

  • Interface IFE ou EIFE

  • Digital Module IEC 61850 pour MasterPacT MTZ

Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur via le réseau de communication IEC 61850.

Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe.

Voir DOCA0162•• Disjoncteurs MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Guide de communication IEC 61850.

Via les pages Web IFE/EIFE

Auto : A distance

  • Déclencheur voltmétrique d'ouverture MX communicant

  • Module d'isolation

  • Module à port ULP

  • Interface IFE ou EIFE ou serveur IFE

Envoyer une commande d'ouverture du disjoncteur depuis la page Web de contrôle IFE/EIFE.

Cette action d'ouverture est protégée par un mot de passe.

Consultez le document approprié :

Si l'appareil ne s'ouvre pas, consultez le chapitre traitant du dépannage.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.