DOCA0100FR-08

Fonctionnement de l'appareil

Etat de l'appareil

Les indicateurs placés sur la face avant de l'appareil donnent les informations suivantes :

  • Bouton-poussoir de réarmement "reset" :

    • Enfoncé : l'appareil est fermé ou volontairement ouvert (pas déclenché)

    • Sorti : l'appareil s'est déclenché

  • Indicateur de position des contacts principaux ON ou OFF

  • Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et Prêt à fermer. Il peut s'agir de l'un des états suivants :

    • Désarmé (pas d'énergie pour fermer le disjoncteur)

    • Armé, pas Prêt à fermer

    • Armé, Prêt à fermer

A Bouton de réarmement

B Indicateur de position des contacts principaux

C Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et Prêt à fermer

La combinaison des deux indicateurs donne l'état de l'appareil :

Indicateur de position des contacts principaux

Indicateur du ressort d'accumulation d'énergie et Prêt à fermer

Description de l'état de l'appareil

Appareil hors tension (contacts principaux ouverts), ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Appareil hors tension (contacts principaux ouverts), ressort d'accumulation d'énergie armé. L'appareil n'est pas prêt à fermer en raison d'au moins une des conditions suivantes :

  • L'appareil a effectué un déclenchement et doit être réarmé.

  • Le déclencheur voltmétrique d'ouverture MX est sous tension.

  • Le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN est hors tension.

  • Le dispositif est mécaniquement verrouillé dans la position Ouvert au moyen d'une serrure ou d'un cadenas ou à l'aide d'un système d'interverrouillage.

Appareil hors tension (contacts principaux ouverts), ressort d'accumulation d'énergie armé.

L’appareil est prêt à fermer.

Appareil sous tension (contacts principaux fermés), ressort d'accumulation d'énergie désarmé.

Appareil sous tension (contacts principaux fermés), ressort d'accumulation d'énergie armé.

L'appareil n'est pas prêt à fermer car il est déjà fermé.

Contacts de signalisation de l'appareil

La position des contacts principaux de l'appareil est indiquée par des contacts de signalisation OF.

Nom

Numéro du contact

Position des indicateurs et des contacts

Etat de l'appareil

Marche

Arrêt

Déclenché (par l'unité de contrôle MicroLogic X)

Indicateur de position des contacts principaux

Position du contact principal

Fermé

Ouvert

Ouvert

Position du bouton de réarmement

Enfoncé

Enfoncé

Sorti

Position du contact de signalisation OF

1-2

Ouvert

Fermé

Fermé

1-4

Fermé

Ouvert

Ouvert

Position du contact de signalisation SDE

1-2

Fermé

Fermé

Ouvert

1-4

Ouvert

Ouvert

Fermé

Fonction antipompage

Les appareils MasterPacT MTZ disposent d'une fonction antipompage mécanique. En cas de commandes permanentes simultanées de fermeture et d'ouverture, le mécanisme bloque les contacts principaux en position Ouvert. Après un déclenchement suite à un défaut électrique ou une ouverture volontaire à l'aide des commandes manuelles ou électriques, l'ordre de fermeture doit d'abord être interrompu, puis relancé afin de fermer le disjoncteur. Cela évite au disjoncteur de manœuvrer indéfiniment.

Lorsque des fonctions d'exploitation à distance sont utilisées, laissez au moins quatre secondes au motoréducteur MCH pour qu'il arme complètement le ressort d'accumulation d'énergie avant d'actionner le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

Pour éviter que l'appareil ne se ferme prématurément, le contact Prêt à fermer PF peut être connecté en série avec le déclencheur voltmétrique de fermeture XF.

Armer le ressort d'accumulation d'énergie

Le ressort d'accumulation d'énergie doit être suffisamment armé pour fermer l'appareil MasterPacT MTZ :

  • Armement manuel : Armez le mécanisme en abaissant la poignée d'armement sept fois.

  • Armement automatique : Si le motoréducteur MCH (en option) est installé, le ressort est automatiquement armé après la fermeture.

Cycle de fonctionnement manuel avec la poignée d'armement du ressort d'accumulation d'énergie

L'illustration suivante présente un cycle Ouverture/Fermeture/Ouverture (OFO) pour les appareils armés manuellement, sans motoréducteur MCH :

Cycle de fonctionnement électrique avec un motoréducteur MCH

L'illustration suivante présente un cycle Ouverture/Fermeture/Ouverture (OFO) pour les appareils armés électriquement, à l'aide d'un motoréducteur MCH :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.