DOCA0100ES-08

Funcionamiento del aparato

Estado del aparato

Los indicadores de la parte frontal del aparato muestran la información siguiente:

  • Botón de rearme:

    • Dentro: el aparato está cerrado o abierto voluntariamente (no disparado).

    • Fuera: el aparato se ha disparado.

  • Indicador de posición de los contactos principales: activado o desactivado.

  • Testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar". El estado puede ser uno de los siguientes:

    • Descargado (sin energía para cerrar el interruptor automático)

    • Cargado y no preparado para cerrar

    • Cargado y preparado para cerrar

A Botón Reset

B Testigo de posición de los contactos principales

C Testigo de muelle resorte de cierre y de posición “preparado para cerrar”

La combinación de ambos testigos ofrece el estado del aparato:

Testigo de posición de los contactos principales

Testigo de muelle resorte de cierre y de posición "preparado para cerrar"

Descripción del estado del aparato

El aparato está apagado (los contactos principales están abiertos) y el muelle resorte de cierre está descargado.

El aparato está apagado (los contactos principales están abiertos) y el muelle resorte de cierre está cargado. El aparato no está preparado para cerrarse porque se cumplen al menos una de las condiciones siguientes:

  • El aparato se ha disparado y debe rearmarse.

  • La bobina de apertura MX está activada.

  • La bobina de disparo por infratensión MN no está activada.

  • El aparato está bloqueado mecánicamente en la posición abierta con un candado o un sistema de enclavamiento.

El aparato está apagado (los contactos principales están abiertos) y el muelle resorte de cierre está cargado.

El aparato está preparado para cerrar.

El aparato está encendido (los contactos principales están cerrados) y el muelle resorte de cierre está descargado.

El aparato está encendido (los contactos principales están cerrados) y el muelle resorte de cierre está cargado.

El aparato no está preparado para cerrarse porque ya está cerrado.

Contactos de señalización del aparato

La posición de los contactos principales del aparato viene indicada por los contactos de señalización OF.

Nombre

Número de contacto

Posición de testigos y contactos

Estado del aparato

Encendido

Apagado

Disparado (por la unidad de control MicroLogic X)

Testigo de posición de los contactos principales

Posición del contacto principal

Cerrado

Abierto

Abierto

Posición del botón Reset

IN

IN

OUT

Posición del contacto de señalización OF

1-2

Abierto

Cerrado

Cerrado

1-4

Cerrado

Abierto

Abierto

Posición del contacto de señalización SDE

1-2

Cerrado

Cerrado

Abierto

1-4

Abierto

Abierto

Cerrado

Función antibombeo

Los aparatos MasterPacT MTZ proporcionan una función mecánica antibombeo. En caso de órdenes mantenidas simultáneas de apertura y cierre, el mecanismo estándar bloquea los contactos principales en la posición abierta. Después de un disparo por defecto eléctrico o apertura intencionada usando los controles manuales o eléctricos, primero debe suspenderse la orden de cierre y luego reactivarse para cerrar el interruptor automático. Esto impide que se produzca un ciclo de cierres y aperturas.

Cuando se usan funciones de operación remota, deje como mínimo cuatro segundos para que el motorreductor MCH cargue por completo el muelle resorte de cierre del aparato antes de que se active la bobina de cierre XF.

Para evitar que el aparato se cierre de forma prematura, el contacto preparado para cerrar PF se puede conectar en serie con la bobina de cierre XF.

Carga del muelle resorte de cierre

El muelle resorte de cierre debe estar cargado con energía suficiente para cerrar el aparato MasterPacT MTZ:

  • Carga manual: Cargue el mecanismo tirando hacia abajo siete veces de la maneta de rearme del mando de cierre.

  • Carga automática: Si se instala el motorreductor MCH opcional, el muelle resorte se cargará automáticamente después del cierre.

Ciclo de funcionamiento manual con la maneta de rearme del mando de cierre

En la imagen siguiente se muestra un ciclo abierto/cerrado/abierto (OCO) para aparatos cargados manualmente sin motorreductor MCH:

Ciclo de funcionamiento eléctrico con un motorreductor MCH

En la imagen siguiente se muestra un ciclo abierto/cerrado/abierto (OCO) para aparatos cargados manualmente usando un motorreductor MCH:

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.