DOCA0100ES-08

Formulario de pruebas MasterPacT MTZ

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Cómo utilizar el formulario de pruebas

Imprima este formulario de pruebas para registrar los resultados de las pruebas de puesta en servicio.

Marque la casilla (✔) cuando se haya realizado la prueba y sea concluyente.

Este formulario de pruebas, el informe del proyecto y el informe de la prueba de comunicación se deben dejar en el emplazamiento en una carpeta de plástico y en un lugar seguro y fácilmente accesible.

Cada prueba se describe en detalle en la sección de Puesta en servicio.

Haga únicamente las pruebas necesarias en función del tipo de MasterPacT MTZ y las funciones que haya en uso.

Cuando se hayan completado todas las pruebas de forma satisfactoria, firme y feche el formulario de pruebas.

Identificación

Estación de trabajo

 

Pruebas realizadas el:

Por:

Firma:

Nombre de subestación

 

Comentarios:

Número de subestación

 

Nombre de panel de conmutación

 

Tensión

 

Aparato MasterPacT MTZ

 

Fabricante

Schneider Electric

Tipo de aparato MasterPacT MTZ

 

Número de serie

 

Versión de hardware

 

Unidad de control MicroLogic X

Tipo de MicroLogic X

 

CT Ratio

 

Versión de firmware

 

Comprobaciones preliminares

Tipo de comprobación

(✔)

Inspección visual satisfactoria (por ejemplo, sin indicios visibles de daños).

 

Toma de tierra satisfactoria.

 

Tensión de las conexiones comprobada.

 

Compatibilidad del firmware satisfactoria.

 

Configuración del MicroLogic X aplicada.

 

Informe del proyecto generado.

 

Comprobaciones funcionales y de enclavamiento

Tipo de comprobación

(✔)

El mecanismo se carga cuando se tira de la maneta de rearme del mando de cierre.

 

El aparato MasterPacT MTZ se cierra.

 

El aparato MasterPacT MTZ se abre.

 

El mecanismo se carga automáticamente tras el cierre cuando el aparato está equipado con un motorreductor MCH.

 

Los contactos programables M2C funcionan correctamente.

 

El módulo IO funciona correctamente.

 

La pantalla FDM121 funciona correctamente.

 

El módulo de conmutación ESM ERMS funciona correctamente.

 

Los sistemas de enclavamiento del interruptor automático funcionan correctamente.

 

Los sistemas de enclavamiento entre dos o tres interruptores automáticos funcionan correctamente.

 

Comprobación de continuidad eléctrica

Estado del aparato MasterPacT MTZ

Bornes comprobados

Continuidad eléctrica

Lado entrante

Lado saliente

Cerrado

L1

L1

Ω

Cerrado

L2

L2

Ω

Cerrado

L3

L3

Ω

Prueba de aislamiento del MasterPacT MTZ

Estado del aparato MasterPacT MTZ

Bornes sometidos a prueba

Tensión

Resistencia de aislamiento

Cerrado

L1, con L2 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Cerrado

L2, con L1 y L3 conectados a tierra

500 V CC

Cerrado

L3, con L1 y L2 conectados a tierra

500 V CC

Abierto

L1, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Abierto

L2, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Abierto

L3, con L1, L2 y L3 conectados a tierra en el otro lado

500 V CC

Comprobación del LED Ready de MicroLogic X

Tipo de comprobación

(✔)

El LED Ready del MicroLogic X está en verde intermitente.

 

Comprobación del mecanismo de disparo de las unidades de control MicroLogic X

Tipo de comprobación

(✔)

Con el interruptor automático cerrado, fuerce el disparo del interruptor automático con el software EcoStruxure Power Commission.

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

Compruebe que el botón azul de rearme después de defecto haya saltado hacia fuera.

 

Compruebe que el indicador LED Isd/Ii esté encendido.

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

 

Comprobación del mecanismo de disparo de las unidades de control MicroLogic 6.0 X y 7.0 X

Tipo de comprobación

(✔)

Con el interruptor automático cerrado, pulse brevemente (menos de un 1 s) el botón de prueba de la parte frontal de la unidad de control.

 

Compruebe que el interruptor automático está abierto.

Compruebe que el botón azul de rearme después de defecto haya saltado hacia fuera.

 

Compruebe que el indicador LED Ig/IΔn esté encendido.

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

 

Prueba de curva de disparo automático

Tipo de comprobación

(✔)

Compruebe que el interruptor automático se dispare.

Compruebe que el botón azul de rearme después de defecto haya saltado hacia fuera.

 

Compruebe que el indicador LED de causa del disparo relacionado esté encendido.

Compruebe que los contactos SDE se hayan conmutado.

 

Pruebas de comunicación

Tipo de comprobación

(✔)

Red de comunicación comprobada.

 

Informe de prueba de comunicación generado.

 

Apertura y cierre remotos comprobados.

 

Comprobaciones finales

Tipo de comprobación

(✔)

Todas las puertas y tapas de protección están en su sitio.

 

El aparato está apagado (posición abierta) y el muelle resorte de cierre está cargado.

 
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.