DOCA0100FR-08

Formulaire de test MasterPacT MTZ

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

Utilisation du formulaire de test

Imprimez ce formulaire de test pour consigner les résultats des tests de mise en service.

Cochez la case (✔) lorsque le test a été effectué et s'est révélé concluant.

Le formulaire de test, le rapport de projet et le rapport de test de communication doivent être conservés sur site, dans une pochette plastique, en un lieu sûr et facile d'accès.

Chaque test est décrit en détail dans la section Mise en service.

N'effectuez que les tests obligatoires, qui dépendent du type de MasterPacT MTZ et des fonctions installées.

Lorsque tous les tests ont été effectués avec succès, signez et datez le formulaire de test.

Identification

Poste de travail

 

Tests menés le :

Par :

Signature :

Nom de sous-station

 

Commentaires :

Numéro de poste

 

Nom du tableau

 

Tension

 

Appareil MasterPacT MTZ

 

Fabricant

Schneider Electric

Type d'appareil MasterPacT MTZ

 

Numéro de série

 

Version du matériel

 

Unité de contrôle MicroLogic X

Type de MicroLogic X

 

CT Ratio (rapport de transformation de courant)

 

Version du firmware

 

Vérifications préliminaires

Type de vérification

(✔)

Inspection visuelle satisfaisante (par exemple, aucun signe visible de dommages).

 

Mise à la terre satisfaisante.

 

Raccordements serrés.

 

Compatibilité du micrologiciel satisfaisante.

 

Paramètres MicroLogic X appliqués.

 

Rapport de projet généré.

 

Vérification fonctionnelle et contrôle des verrouillages

Type de vérification

(✔)

Le mécanisme s'arme lorsque vous tirez sur la poignée de réarmement du ressort d'accumulation d'énergie.

 

L'appareil MasterPacT MTZ se ferme.

 

L'appareil MasterPacT MTZ s'ouvre.

 

Le mécanisme s'arme automatiquement après la fermeture, lorsque l'appareil est équipé d'un motoréducteur MCH.

 

Les contacts programmables M2C fonctionnent correctement.

 

Le module IO fonctionne correctement.

 

L'afficheur FDM121 fonctionne correctement.

 

Le module de commutation ESM ERMS fonctionne correctement.

 

Les systèmes d'interverrouillage du disjoncteur fonctionnent correctement.

 

Les systèmes d'interverrouillage entre les deux ou trois disjoncteurs fonctionnent correctement.

 

Vérification de la continuité électrique

Etat de l'appareil MasterPacT MTZ

Borniers testés

Continuité électrique

Côté entrant

Côté sortant

Fermé

L1

L1

Ω

Fermé

L2

L2

Ω

Fermé

L3

L3

Ω

Vérification de l'isolation du MasterPacT MTZ

État de l'appareil MasterPacT MTZ

Borniers testés

Tension

Résistance d'isolation

Fermé

L3, avec L2 et L1 à la terre

500 VCC

Fermé

L3, avec L1 et L2 à la terre

500 VCC

Fermé

L2, avec L1 et L3 à la terre

500 VCC

Ouvert

L1, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté

500 VCC

Ouvert

L2, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté

500 VCC

Ouvert

L3, avec L1, L2 et L3 à la terre de l'autre côté

500 VCC

Vérification du voyant Ready sur MicroLogic X

Type de vérification

(✔)

Le voyant Ready du MicroLogic X clignote en vert.

 

Test du mécanisme de déclenchement pour les unités de contrôle MicroLogic X

Type de vérification

(✔)

Lorsque le disjoncteur est fermé, forcez son déclenchement avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Vérifiez que le disjoncteur est ouvert.

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

 

Vérifiez que le voyant Isd/Ii est allumé.

Vérifiez que les contacts SDE ont basculé.

 

Test du mécanisme de déclenchement pour les unités de contrôle MicroLogic 6.0 X et 7.0 X

Type de vérification

(✔)

Lorsque le disjoncteur est fermé, enfoncez brièvement (< 1s) le bouton de test à l'avant de l'unité de contrôle.

 

Vérifiez que le disjoncteur est ouvert.

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

 

Vérifiez que le voyant Ig/IΔn est allumé.

Vérifiez que les contacts SDE ont basculé.

 

Test automatique de la courbe de déclenchement

Type de vérification

(✔)

Vérifiez que le disjoncteur se déclenche.

Vérifiez que le bouton bleu de réarmement après déclenchement est sorti.

 

Vérifiez que le voyant de cause de déclenchement correspondant est allumé.

Vérifiez que les contacts SDE ont basculé.

 

Tests de communication

Type de vérification

(✔)

Réseau de communication testé.

 

Rapport de test de communication généré.

 

Ouverture et fermeture à distance testées.

 

Vérifications finales

Type de vérification

(✔)

Toutes les portes et tous les caches de protection sont en place.

 

L'appareil est hors tension (position Ouvert) et le ressort d'accumulation d'énergie est armé.

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?