DOCA0101ZH-09

Go2SE 登录页

简介

在智能手机运行 QR 读码器且连接到互联网的情况下,扫描 MasterPacT MTZ 设备正面的 QR 代码时,会显示 Go2SE 登录页。

登录页显示设备相关信息,以及菜单列表。

登录页描述

可以通过 AndroidiOS 智能手机访问登录页。两者显示的菜单列表相同,但在简介中略有不同。

下图为 iOS 智能手机上显示的登录页:

  1. MicroLogic X 控制单元的商业型号

  2. MicroLogic X 控制单元的类型

  3. 序列号

  4. 登录页菜单。详细信息见下文的菜单描述。

  5. 链接到 Schneider Electric 产品注册中心以注册您的产品

  6. 可下载的应用程序

特性

选择此菜单,即可访问产品说明书,其中包含与 MicroLogic X 控制单元有关的详细信息。

文档

选择此菜单,即可访问包含以下选项的子菜单:

  • 资产生命周期文档:让您能够访问 Asset Lifecycle Manager

    Asset Lifecycle Manager 是一项 Web 服务,它允许文档链接到资产,以供在 Schneider Electric 环境中查阅、存储和共享。只有经授权的用户才能够访问 Asset Lifecycle Manager

    Asset Lifecycle Manager 让您能够访问 MasterPacT MTZ 断路器的物料单。

  • 产品文档下载:让您能够访问 MasterPacT MTZ 技术刊物,包括:

    • MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

    • MasterPacT MTZ1 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

    • MasterPacT MTZ2/MTZ3 — 断路器和隔离开关 - 用户指南

    • MasterPacT MTZ 设备和 MicroLogic X 控制单元的所有说明书

  • 产品文档下载:让您能够访问 MicroLogic X 技术刊物

EcoStruxure Power Device 应用

选择此应用程序,即可访问可以下载并安装在 AndroidiOS 智能手机中的 EcoStruxure Power Device 应用。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。

mySchneider 应用程序

选择此应用程序,即可访问可以通过 AndroidiOS 智能手机下载的 Schneider Electric 客服移动应用程序 mySchneider。有关智能手机的兼容性,请查看应用商城。客服应用程序提供了自助说明,并让您轻松获得专家支持和信息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?