DOCA0101ZH-09

锁定安全挡板

描述

安全挡板可锁定在关闭位置,这样,MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备的运动件在其抽架中便无法连接。

安全挡板可通过挂锁锁定,挂锁的最大锁扣直径为 5-8 毫米:

  • 使用抽架中随附的挡板锁定装置,锁定在抽架内

  • 或者使用选配的 VIVC 挡板位置指示和锁定附件,锁定在抽架正面

MasterPacT MTZ2 设备上的顶部和底部安全挡板可以分别锁定,也可以一起锁定。

MasterPacT MTZ3 设备上的顶部和底部安全挡板可以一起锁定。

VIVC 挡板位置指示和锁定附件

利用该挡板位置指示和锁定附件执行以下功能:

  • 指示每个安全挡板的位置:打开或关闭。

  • 在运动件处于测试或退出位置的情况下,将一个或两个 MasterPacT MTZ2 安全挡板挂锁在关闭位置。

  • 在运动件处于测试或退出位置的情况下,将所有 MasterPacT MTZ3 安全挡板挂锁在关闭位置。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35478

挡板锁定装置

挡板锁定装置允许将安全挡板锁定在抽架内。挡板锁定装置作为标配件随附于每个抽架,可以存放在抽架中。

  • 两个挡板锁定装置位于 MasterPacT MTZ2

  • 三个或四个挡板锁定装置位于 MasterPacT MTZ3

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?