故障排除:通过通讯网络执行的控制操作
定义
控制操作包括用于通过通讯网络使设备分闸和合闸的命令。
有关通过通讯网络执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的以下指南:
-
DOCA0105•• 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南
-
DOCA0162•• 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南
设备无法通过藉由 IFE、EIFE 或 IFM 接口连接的远程控制器进行控制
|
问题描述 |
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|---|
|
设备无法分闸或合闸。 |
– |
设备控制模式被设置为“手动”。 |
将控制模式切换为“自动”。 |
|
– |
设备控制模式被设置为“自动本地”。 |
将控制模式切换为“自动远程”。 |
|
|
– |
远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。 |
将 IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。 |
|
|
– |
EIFE 接口已通过 EcoStruxure Power Commission 软件锁定。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单中,将参数的值从改为。 |
|
|
针对分闸或合闸命令返回了 Modbus 错误代码 01。 |
分闸或合闸操作中所使用的密码不正确,或者用户的访问权限不够。 |
以有效的密码发送分闸或合闸命令。 如果是用户访问权限不够,请向系统管理员核实密码是否有效。 如果密码丢失,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0105•• 带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南。 |
|
|
设备无法合闸。 |
– |
合闸命令被 IO 模块禁止。 |
使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。 |
|
合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。 |
使用设置断路器合闸抑制命令来启用合闸指令。 |
“通过 IO 模块禁止合闸”不工作
|
问题描述 |
可能原因 |
解决方法 |
|---|---|---|
|
IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。 |
MicroLogic X 设置 被禁用。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单的中,将参数设置为。 |