启用 ERMS 功能
简介
启用 ERMS 功能以降低保护设置,以便断路器能够在发生内部电弧故障时尽快脱扣。当通电设备附近有具备相关资质的电气人员时,最大程度缩短故障与脱扣之间的间隔时间,有助于降低人身伤害风险。
启用 ERMS 功能的条件
在购买了节能维护设置数字量模块且将此模块安装到了 MicroLogic X 控制单元上后,即可使用 ERMS 功能。
工作原理
|
ERMS 功能启用方法如下:
|
ERMS 功能可以通过 EcoStruxure Power Device 应用(受密码保护)和外部选择开关启用。
ERMS 功能必须通过启用了此功能的接口来禁用:
-
如果此功能通过智能手机启用,则必须也通过同一智能手机禁用。
-
如果此功能通过连接到 ESM 模块的外部 ERMS 开关启用,则必须也通过此 ERMS 开关禁用。
-
如果此功能同时通过智能手机和 ERMS 开关两者启用,则必须也通过智能手机和 ERMS 开关两者禁用。
|
在 ERMS 功能已启用的情况下:
|
有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南。
启用 ERMS 功能
| 注意 |
|---|
|
断电风险
确保启用前正确配置了 ERMS 保护设置。
如不遵循这些说明,可能因断电导致服务丢失。
|
根据断路器配置及其附件,可以有多种方式启用 ERMS:
|
类型 |
附件 |
操作 |
|---|---|---|
|
通过 EcoStruxure Power Device 应用 |
– |
藉由 Bluetooth Low Energy 无线通讯或 USB OTG 连接,通过 EcoStruxure Power Device 应用 发送命令以启用 ERMS 功能。此操作受到密码保护。 |
|
通过连接到 ESM 模块的外部选择开关 |
|
将外部选择开关转到启用位置 |
禁用 ERMS 功能
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
禁用 ERMS 前:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,数字锁定功能可在运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机与 MicroLogic X 控制单元之间建立数字锁定。数字锁定功能确保在通过智能手机启用了 ERMS 功能时,必须通过同一智能手机禁用此功能。
ERMS 功能的禁用方式取决于其启用方式:
|
类型 |
附件 |
操作 |
|---|---|---|
|
通过 EcoStruxure Power Device 应用 |
– |
在启用 ERMS 功能的同一智能手机上禁用此功能 |
|
通过外部选择开关 |
|
将外部选择开关转到禁用位置 |
|
通过 EcoStruxure Power Device 应用 和外部选择开关 |
|
|


危险