DOCA0101ZH-09

故障排除:通过 EcoStruxure Power Commission 软件执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过 EcoStruxure Power Commission 软件使设备分闸和合闸的命令。

设备无法通过连接到 Mini USB 端口的 EcoStruxure Power Commission 软件进行控制

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

EcoStruxure Power Commission 消息:

断路器操作失败:执行器处于手动模式。不允许使用远程断路器命令

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

EcoStruxure Power Commission 消息:

断路器操作失败:操作模式为“远程”

设备控制模式被设置为“自动远程”。

将控制模式切换为“自动本地”。

EcoStruxure Power Commission 软件不显示相关选项。

访问权限不够。

以管理员权限登录 EcoStruxure Power Commission 软件。

EcoStruxure Power Commission 消息:

用户权限不足(密码不正确)

密码不正确:密码输入出错,或者用户的访问权限不够。

再次输入密码。

如果是用户访问权限不够,请向系统管理员核实密码是否有效。

设备无法合闸。

EcoStruxure Power Commission 消息:

断路器操作失败:不允许执行所请求的操作,因为该操作先前已被禁止

合闸命令被 IO 禁止。

使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。

合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在设备检查 > 设备菜单中,将禁止断路器远程合闸参数的值从藉由通讯启用更改为禁用

“通过 IO 模块禁止合闸”不工作

问题描述

可能原因

解决方法

IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。

MicroLogic X 设置 Breaker closing by digital input 被禁用。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在常规菜单的断路器合闸抑制中,将允许通过数字量输入进行控制参数设置为启用

设备无法通过藉由 IFEEIFEIFM 接口连接的 EcoStruxure Power Commission 软件进行控制

问题状况

可能原因

解决方案

EcoStruxure Power Commission 消息:

断路器操作失败:两个设备都无法执行此操作,或者通讯接口已被锁定

远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。

IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。

EIFE 接口已通过 EcoStruxure Power Commission 软件锁定。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在配置 > 通讯菜单中,将分体式挂锁位置参数的值从锁定改为解锁

EcoStruxure Power Commission 消息:

断路器操作失败:执行器处于手动模式。不允许使用远程断路器命令

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

EcoStruxure Power Commission 软件不显示相关选项。

访问权限不够。

以管理员权限登录 EcoStruxure Power Commission 软件。

EcoStruxure Power Commission 消息:

断路器操作失败:操作模式为“本地”(不允许通过远程控制进行操作)

设备控制模式被设置为“自动本地”。

将控制模式切换为“自动远程”。

EcoStruxure Power Commission 消息:

用户权限不足:密码不正确

密码不正确:密码输入出错,或者用户的访问权限不够。

再次输入密码。

如果是用户访问权限不够,请向系统管理员核实密码是否有效。

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则设备可能存在机械或电气操作方面的问题。请参阅故障排除说明,了解机械控制操作电气控制操作

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?