通讯测试
通讯网络测试
EcoStruxure Power Commission 软件可用于测试项目的所有通讯设备之间的通讯网络:
-
通过 IFE 或 EIFE Ethernet 接口连接到 Ethernet 网络的断路器。
-
通过堆栈到 IFE Ethernet 服务器的 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。
-
通过 IFM 接口连接到 Modbus 串行网络的断路器。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通过例如 IFE 或 EIFE Ethernet 接口或者 IFM 接口,用 RJ45 电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到通讯网络。 |
|
2 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在中,从项目中定义的通讯设备列表中选择要测试的设备。 |
|
3 |
单击。测试所有选定的设备。 |
|
4 |
测试结束后,显示结果。 |
|
5 |
利用 EcoStruxure Power Commission 软件生成通讯测试报告,并根据需要保存或打印项目报告。 |
远程控制测试
如果可以通过通讯网络对 MasterPacT MTZ 断路器远程执行分合闸,则使用以下测试来检查远程控制是否正确工作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
通过例如 IFE 或 EIFE Ethernet 接口或者 IFM 接口,用 RJ45 电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到通讯网络。 |
|
2 |
确认控制模式设置为“自动:远程”。 |
|
3 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,选择断路器,并连接到该断路器。 |
|
4 |
单击选项卡,访问和按钮。 |
|
5 |
确认能够对 MasterPacT MTZ 设备执行远程分合闸。这些操作都受到密码保护。 |