DOCA0101ZH-09

在因电气故障而脱扣之后复位断路器

复位步骤

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
发生电气故障时,不要对设备执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

下表显示了在因电气故障而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

操作

1

明确脱扣原因。

2

按下确定,查看显示屏上的脱扣原因详情:

3

查看两个脱扣上下文屏幕:

  • 屏幕 1:脱扣保护的名称和设置、脱扣的日期和时间。

  • 屏幕 2:脱扣前的电流值。

4

清除网络上的电气故障。

5

短路后,检查断路器和配电盘。

6

确定,确认脱扣原因,并返回到主页菜单。

注: 如果事件超时后仍未确认脱扣原因,则会再次显示弹出屏幕。

7

复位断路器

8

测试/复位按钮按住 3 秒,复位锁存的事件,然后熄灭脱扣原因 LED。

9

断路器准备好合闸后,将其重新合闸

注: 因电气故障脱扣后,在执行复位时,可以同时使用 EcoStruxure Power Device 应用 和 Power Restoration Assistant Digital Module 来获取支持。

明确脱扣原因

Ready LED

工作 LED

MicroLogic X 显示屏

脱扣原因 LED

描述

Ready LED 绿灯闪烁。

工作 LED 熄灭。

  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:由于长时保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 2.0 X:由于瞬时保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:由于短延时保护或瞬时保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 2.0 X5.0 X:未使用。

  • MicroLogic 6.0 X:由于接地故障保护导致的脱扣。

  • MicroLogic 7.0 X:由于接地泄漏保护导致的脱扣。

     
  • MicroLogic 2.0 X, 5.0 X, 6.0 X, 7.0 X:由于可选保护导致的脱扣。

注: 可以利用运行 EcoStruxure Power Device 应用 的智能手机获得诊断帮助。

清除电气故障

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 必须由具备相应资质的电气人员安装和维修该设备。
  • 执行维护检查之前,请断开所有为设备供电的电源。在断电、测试、接地和标记之前,假定所有电路都带电。仔细考虑所有电源,包括电反馈和控制电源的可能性。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 注意潜在危险,仔细检查作业区的设备内是否留有工具和其他物品。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
危险
电击、爆炸或弧闪的危险
发生电气故障时,不要对设备执行重新合闸。先检查,必要时修复下游设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在检查保护装置下游的电气设备之前,必须隔离进电。

事实上,断路器的脱扣并不会修复下游电气设备的电气故障原因。

短路脱扣后检查断路器和配电盘

在因短时或瞬时保护而发生短路脱扣之后,必须检查断路器和配电盘的设备外壳内是否存在烟垢或裂痕。

请参阅 DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南,并联系 Schneider Electric 服务代表

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?