利用钥匙锁将设备锁定在分闸位置
描述
可以使用选配的钥匙锁来:
-
将一个 MasterPacT MTZ2/MTZ3 锁定在分闸位置。在锁定状态下,设备既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。
-
对用同一把钥匙锁定的多个 MasterPacT MTZ2/MTZ3 设备进行联锁。
如要使用钥匙锁将设备锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。
钥匙锁可与挂锁配合使用。
VSPO OFF 位置锁定附件
OFF 位置锁定附件可以:
-
一把钥匙锁。
-
两把钥匙锁,它们的配套钥匙可以相同,也可以不同。
可以配用以下类型的钥匙锁:
有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE16146。
将设备锁定在分闸位置
对于配备有两把钥匙锁的设备,一把钥匙足以将设备锁定在分闸位置。
解锁设备
对于配备有两把钥匙锁的设备,必须将两把钥匙都插入到钥匙锁中,才能解锁设备。