在因 MicroLogic X 自测试检测到异常而脱扣之后复位断路器
复位步骤
下表显示了在因 MicroLogic X 控制单元检测到异常而脱扣之后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
明确脱扣原因。 |
|
2 |
按下,查看显示屏上的脱扣原因详情:
|
|
3 |
查看可能检测到的异常的列表,并执行为脱扣后重启而建议的操作。 |
|
4 |
按,确认脱扣,并返回到菜单。 |
|
5 |
|
|
6 |
将按钮按住 3 秒,复位锁存的事件,然后熄灭脱扣原因 LED 和工作 LED。 |
|
7 |
断路器准备好合闸后,将其重新合闸。 |
明确脱扣原因
因 MicroLogic X 异常而脱扣后的建议操作
@writer (07/2020): FYI: if text in ‘Trip message’ column below is different from ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file, it can be because the EventCensus ‘eHMI Description’ has evolved since the last update or it was decided (requester: Marketer JLeconte) to keep a more descriptive text (e.g. avoid abbreviations) for clearer understanding.
下表显示了需根据脱扣消息执行的操作。
有关详细信息,请参阅 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 中的事件消息。
|
代码 |
脱扣消息 |
描述 |
建议操作 |
|---|---|---|---|
|
0x1400 0x1404 0x1405 0x1406 0x1416 |
|
控制单元自测试检测到控制单元 (CU) 存在重大操作故障。 注: 此故障可能导致、也可能不导致断路器脱扣,具体取决于所检测到的故障。
|
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1402 |
|
控制单元自测试检测到断路器的内部互感器已断开连接。 |
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x1403 |
|
控制单元自测试检测到断路器的外部中性线电流互感器已断开连接。 |
检查外置中性线电流互感器 (ENCT) 的连接。 |
|
0x6407 |
|
断路器在控制单元微处理器 (Asic) 检测到无效结果后脱扣。 |
计划更换 MicroLogic X 控制单元。 |
|
0x641F |
|
断路器的一个或两个内部电流供应源互感器发生重大故障后,断路器脱扣。 |
更换断路器。 |







@writer (07/2020): Events are conform to EventCensus 6.78 (08/2019), and latest events to EventCensus 6.89. Text in ‘Trip message’ column below = text in ‘eHMI Description’ in EventCensus XLS file.