DOCA0101ZH-09

检查和 MicroLogic X 设置

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

目检

步骤

操作

1

记录设备识别信息,包括变电站名称、配电盘名称、MasterPacT MTZ 设备类型、MicroLogic X 型号和序列号、MicroLogic X 型号以及保护设置。

2

确认设备未受损、安装正确、且牢牢固定在配电盘中。

3

检查端子块处 3 个相之间的间隙。

4

确认设备外壳背面无残留碎屑。

5

确认设备的接地端子与正确的接地电缆牢固连接。

6

确认所有外表面均未受损。

7

如果可以,纠正所有不合格的地方。必须向资产管理部门告知设备的所有不合格之处。

连接线和二次接线的状况

检查配电盘中的设备安装情况以及所有连接的紧密度(主接线和二次接线)。

确认所有二次接线和附件都正确安装:

  • 二次电气接线

  • 端子块

  • 辅助电路的接线

检查固件兼容性

利用 EcoStruxure Power Commission 软件的最新版本,检查智能模块单元 (IMU) 中 MicroLogic X 控制单元和 ULP 模块的固件是否为最新固件且彼此兼容,以及是否兼容所安装的 Digital ModulesULP 模块为 EIFEIFE 或 IFM 通讯接口、IO 模块、以及 FDM121 显示器。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

2

建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件读取控制单元的参数。

3

EcoStruxure Power Commission 上,使用总体系统固件状态/兼容性表来显示以下信息:

  • IMU 设备的已安装固件版本(MicroLogic X 控制单元和 ULP 模块)。

  • Schneider Electric 系统更新网站上可用的设备最新固件版本。

  • 实现系统兼容的建议措施。

有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助

注: FDM121 显示器的固件版本不低于 004.000.009,才能与 MicroLogic X 控制单元兼容。较早的固件版本需要更新才能兼容,请参阅故障排除

4

请遵循实现系统兼容的建议措施。

MicroLogic X 设置

注意
运行失控危险
  • 设备只能由有资格的人员,利用安装保护系统研究的结果进行配置和设定。
  • 在安装调试期间及进行任何更改之后,检查 MicroLogic B/BP 配置和保护功能设置是否与此研究的结果一致。
  • MicroLogic B/BP 保护功能缺省设置为最小值,但若为长期保护功能,则缺省设置为最大值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

利用连接到 MicroLogic X 控制单元的 EcoStruxure Power Commission 软件检查设置。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

2

建立连接。EcoStruxure Power Commission 软件读取控制单元的参数。

3

确认控制单元中读取的设置与应用要求相符。如有必要,利用 EcoStruxure Power Commission 软件改正设置。

  • 保护设置必须根据安装保护系统研究来定义。

  • 其他设置必须根据具体应用来定义。

4

检查日期和时间是否已设置。如有必要,请在 MicroLogic X 显示屏的主页 > 配置 > 常规 > 日期和时间中进行设置。

5

填写项目和设备数据。

6

利用 EcoStruxure Power Commission 软件生成项目报告,并根据需要保存或打印项目报告。

注: 可用的保护功能取决于 MicroLogic X 控制单元的类型及其相关的选配 Digital Module。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?