MasterPacT MTZ2/MTZ3 抽出式设备状态
抽出式设备搬运条件
在连接或断开抽出式设备时,需要插入摇进摇出手柄。若联锁装置、挂锁或开门锁已设置到位,则无法插入摇进摇出手柄。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
抽出式设备位置
抽出式设备位置触点
不带 EIFE Ethernet 接口的抽出式设备位置触点
在没有 EIFE Ethernet 接口的情况下,位置触点的标准配置如下:
-
3 个 CD 退出位置触点
-
3 个 CE 连接位置触点
-
3 个 CT 测试位置触点
提供以下可选配置:
-
6 CE + 3 CT
-
3 CD + 6 CE
-
6 CD + 3 CE
-
9 CE
带 EIFE Ethernet 接口的抽出式设备位置触点
在有 EIFE Ethernet 接口的情况下,位置触点的标准配置如下:
-
3 个 CD 退出位置触点
-
3 个 CE 连接位置触点
提供以下可选配置:
-
3 CE + 3 CT
-
3 CD + 3 CT
-
6 CE
抽架管理功能
抽架管理功能用于:
-
记录并检查抽架中抽出式设备的运动件的位置
-
提供与预防性维护措施有关的信息
-
向远程控制器告知抽出式设备的位置
抽架管理功能通过以下部件来执行:
-
EIFE Ethernet 接口,请参阅 DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南。
-
IO 模块,请参阅 DOCA0055•• Enerlin'X IO - 用于单个断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南。
危险