DOCA0101ZH-09

抽出式设备

定义

抽出式设备由运动件(也称为设备)和固定件(或抽架)组成。

抽出式设备运动件描述

下图为抽出式设备的运动件的标准版本(无选配附件)。

A 搬运扶手

B 灭弧栅

C 蓝色故障脱扣复位按钮

D 分闸按钮

E 合闸按钮

F 弹簧储能手柄

G 端子块连接器

H 前盖

I VBP 按钮锁罩(选配)

J 铭牌

K 弹簧储能和准备合闸指示

L 主触点位置指示

M 查询(选配)CDM 机械操作计数器的窗口

N 控制单元

O 控制单元透明罩

抽出式设备附件描述

下图示出了可供抽出式设备的运动件使用的附件。

A VDC 失配保护

B 用于选配附件的端子块连接器

C 用于标配附件的端子块连接器

D 4 个 OF 指示触点或 EF 连接/合闸组合触点的选配板

E 四个 OF 指示触点(标配)

F KMT 接地套件

G MCH 储能马达

H CDM 机械操作计数器

Z1, Z2 见下图

下图为可供抽出式设备的运动件使用的附件的放大图。

I 标配的 SDE1 故障脱扣指示触点

J 选配的 SDE2 故障脱扣指示触点或 RES 电气远程复位装置

K 微动开关

L IBPO 摇进摇出手柄和分闸按钮之间的 IBPO 联锁装置

M M2C 可编程触点或 ESM ERMS 开关模块

N 隔离模块

O MN 欠压线圈或 MX2 分闸线圈

P MX1 分闸线圈

Q PF 准备合闸触点

R XF 合闸线圈

S BPFE 电气合闸按钮

T VCPO OFF 位置锁,使用挂锁

U VSPO OFF 位置锁,使用钥匙锁

抽架描述

下图为抽架的标准版本(无选配附件)。

A 搬运扶手

B ULP 端口模块

C 标配端子块

D 端子块铭牌

E 顶部安全挡板

F 底部安全挡板

G 导轨松开卡舌

H 抽出握把

I 延伸导轨

J 摇进摇出手柄储存仓

K 摇进摇出手柄

L 运动件位置指示

M 摇进摇出手柄插孔

N 位置释放按钮

O 用挂锁锁定抽架

P 用于将抽架锁从退出位置切换到任意其他位置(连接、测试、退出)的闩锁

Q 挡板锁定装置

抽架附件描述

下图示出了可供抽架使用的附件。

A VDC 失配保护

B 抽出式设备位置触点

C 选配端子块

D ULP 端口模块与 EIFE 接口之间的连接线

E EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

F 断路器二次接线端子盖板

G VPOC 开门进退联锁装置

H VIVC 挡板位置指示和锁定装置

I IBPO 摇进摇出手柄和分闸按钮之间的 IBPO 联锁装置

J VSPD 抽架锁,使用钥匙锁

K VPEC 门联锁装置

抽架端子块描述

端子块作为抽架上的标配提供

选配端子块(抽架上)

(1)MasterPacT MTZ2/MTZ3 断路器用抽架的标配

(2) 仅 3P 抽架的标配

端子块分配

下表介绍用于抽出式断路器和隔离开关的端子块的分配和可用性:

  • 即便设备中未安装相关选配附件,抽架也随附有标配端子块。

  • 只有在设备中安装了相关选配附件时,抽架才随附有选配端子块。

  • N/A 表示端子块和相关选配附件与设备不兼容。

端子块

标识

描述

断路器

隔离开关

A

CD1–CD3

CE4–CE6

3 个 CD 退出位置触点

或 3 个 CE 连接位置触点

选配

选配

B

COM

ULP 端口模块

标准

N/A

UC1

区域选择联锁装置 (ZSI)、用于接地泄漏保护的矩形互感器、或者 MDGF 模块输入

标准

标准

UC2

中性线外部互感器、用于接地泄漏保护的矩形互感器、或者 MDGF 模块输入

标准

标准

SDE2/RES

SDE2 附加故障脱扣指示触点

选配

不适用于 MasterPacT MTZ NA、HA、HA10

MasterPacT MTZ2 HF、HH 的选配件

或者 RES 电气远程复位装置

N/A

UC4

外部电压连接器

选配

N/A

UC3

外部电压连接器

3P 断路器的标配件

3P 隔离开关的标配件

4P 断路器的选配件

不适用于 4P 隔离开关

M2C/ESM

M2C 可编程触点

ESM ERMS 开关模块

选配

N/A

SDE1

SDE1 故障脱扣指示触点

标准

标准

CE1–CE3

CT4–CT6

3 个 CE 连接位置触点

或 3 个 CT 测试位置触点

选配

选配

C

MN/MX2

MN 欠压线圈

或者 MX2 分闸线圈

标准

标准

MX1

MX1 分闸线圈

标准

标准

XF

XF 合闸线圈

标准

标准

PF

PF 准备合闸触点

标准

标准

MCH

MCH 储能马达

标准

标准

D(1)

OF11–OF24

EF11–EF24

8 个 OF 指示触点

或 8 个 EF 连接/合闸位置辅助组合触点

选配

选配

OF1–OF4

4 个 OF 指示触点

标准

标准

CT1–CT3

CD4–CD6

CE7–CE9

3 个 CT 测试位置触点

或 3 个 CD 退出位置触点

或 3 个 CE 连接位置触点

选配

选配

D(2)

OF11–OF22

EF11–EF22

6 个 OF 指示触点

或 6 个 EF 连接/合闸位置辅助组合触点

选配

N/A

OF1–OF4

4 个 OF 指示触点

标准

标准

EIFE

EIFE 嵌入式 Ethernet 接口

选配

N/A

(1) 不带 EIFE 接口

(2) 带 EIFE 接口

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.