设备分闸
分闸条件
如要使设备分闸,设备必须已合闸 ()。
设备分闸
下表显示了在不同可用的控制模式下使设备分闸的不同方式。
在全部控制模式下,设备的分闸方式如下:
|
分闸类型 |
控制模式 |
附件 |
分闸操作 |
|
|---|---|---|---|---|
|
机械 |
手动、自动:本地或自动:远程 |
– |
按下设备正面的分闸按钮。 这个分闸操作随时都可以执行。 |
|
|
自动 |
手动、自动:本地或自动:远程 |
MN 欠压线圈,具有或不具有 MN 延迟单元 |
MN 欠压线圈在发生压降时自动使设备分闸。 |
|
|
通过外部按钮 |
手动、自动:本地或自动:远程 |
|
按下通过客户端子块连接到 MX 分闸线圈或 MN 欠压线圈的外部按钮。 当 MN 欠压线圈连接到 MN 延迟单元时,设备以相应的时延分闸。 |
|
此外,当配置了自动控制模式时,还能够以如下方式使断路器分闸。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
|
分闸类型 |
控制模式 |
附件 |
分闸操作 |
|
|---|---|---|---|---|
|
通过 IO 模块 |
自动:本地或自动:远程 |
|
利用 IO 模块的预定义应用程序 2 断路器操作来使断路器分闸。
|
|
|
通过 FDM121 显示器 |
自动:本地 |
|
从 FDM121 显示器发送断路器分闸命令,该显示器通过 ULP 系统本地连接到断路器。 分闸操作受到密码保护。 |
|
|
通过 EcoStruxure Power Commission 软件 |
自动:本地 |
|
通过在 PC 上运行的 EcoStruxure Power Commission 软件向断路器发送分闸命令,该 PC 通过 MicroLogic X 控制单元上的 mini USB 端口本地连接到设备。 此分闸操作受到密码保护。 请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。 |
|
|
通过 EcoStruxure Power Device 应用 |
自动:本地 |
|
籍由Bluetooth 无线通讯或 USB OTG 连接,通过搭载有 MasterPacT Operation Assistant Digital Module 的 EcoStruxure Power Device 应用 向设备发送分闸命令。分闸操作受到密码保护。 |
|
|
通过 Modbus 通讯 |
自动:远程 |
|
通过 Modbus 通讯网络向断路器发送分闸命令。 此分闸操作受到密码保护。 请参阅 DOCA0105••带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - Modbus 通讯 - 用户指南。 注: 可利用在经由通讯网络连接到设备的
PC 上运行的 EcoStruxure Power
Commission 软件来发送分闸命令。
|
|
|
通过 IEC 61850 通讯 |
自动:远程 |
|
通过 IEC 61850 通讯网络向断路器发送分闸命令。 此分闸操作受到密码保护。 请参阅 DOCA0162••带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器 - IEC 61850 通讯指南。 |
|
|
通过 IFE/EIFE 网页 |
自动:远程 |
|
通过 IFE/EIFE 控制网页向断路器发送分闸命令。 此分闸操作受到密码保护。 请参阅相关文档: |
|
如果设备未分闸,请参阅故障排除。

危险