DOCA0101ZH-09

故障排除:通过 EcoStruxure Power Device App 执行的控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

控制操作包括用于通过 EcoStruxure Power Device 应用 使设备分闸和合闸的命令。

无法通过 EcoStruxure Power Device App 控制设备

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备无法分闸或合闸。

设备控制模式被设置为“手动”。

将控制模式切换为“自动”。

设备控制模式被设置为“自动远程”。

将控制模式切换为“自动本地”。

EcoStruxure Power Device 应用 显示用于提示下载 MasterPacT Operation Assistant Digital Module 的消息。

未安装 MasterPacT Operation Assistant Digital Module

使用 EcoStruxure Power Commission 软件下载 MasterPacT Operation Assistant Digital Module 并将其安装到 MicroLogic X 控制单元中。

EcoStruxure Power Device 应用 显示指示固件版本不匹配的消息。

智能手机上的 EcoStruxure Power Device 应用 不兼容 MicroLogic X 控制单元的固件版本。

更新 EcoStruxure Power Device 应用

设备无法合闸。

合闸命令被 IO 模块禁止。

使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。

合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在设备检查 > 设备菜单中,将禁止断路器远程合闸参数的值从藉由通讯启用更改为禁用

“通过 IO 模块禁止合闸”不工作

问题描述

可能原因

解决方法

IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。

MicroLogic X 设置 Breaker closing by digital input 被禁用。

EcoStruxure Power Commission 软件中,在常规菜单的断路器合闸抑制中,将允许通过数字量输入进行控制参数设置为启用

无法通过藉由 Bluetooth 连接的 EcoStruxure Power Device App 控制设备

@Writers: the table in this section appears in the Micrologic X User Guide and in the MTX2/3 and MTZ1 User Guides.

问题描述

可能原因

解决方案

按下 MicroLogic X 控制单元上的 Bluetooth 激活按钮时 Bluetooth LED 不亮。

Bluetooth 功能在 MicroLogic X 控制单元上未启用。

启用 MicroLogic X 控制单元中的 Bluetooth Low Energy 通讯。

MicroLogic X 控制单元未通电。

检查 MicroLogic X 控制单元的供电。

Bluetooth Low Energy 连接已建立,但信号丢失。

智能手机已移动到范围之外。

将智能手机置于 Bluetooth Low Energy 连接范围之内,然后建立新连接。

控制单元上的 Bluetooth LED 闪烁,但在可用设备列表中看不到其 ID 号。

智能手机已连接到 MicroLogic X 控制单元。

检查是否在范围之内有其他智能手机也连接到该控制单元。

额外的检查

如果上述故障排除措施无效,则设备可能存在机械或电气操作方面的问题。请参阅故障排除说明,了解机械控制操作电气控制操作

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?