DOCA0101ZH-09

诊断报警

@writer: This topic is shared in MTZ1 and MTZ2/3 user guides . Any changes made will be made in all these guides.

诊断程序

下表显示了在 MicroLogic X 检测到报警后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。

步骤

操作

1

识别检测到的报警。

2

按下确定,在显示屏上查看已检测到的报警的详细信息。

  • 报警消息。

  • 报警发生的日期和时间。

3

请查看下表中的报警消息列表,执行建议的操作。

4

按下确定,确认报警,并返回到主页菜单。

5

测试/复位按钮按住 3 秒,复位锁存的事件,然后熄灭脱扣原因 LED 和工作 LED。

识别检测到的报警

MicroLogic X 控制单元通过以下指示灯指示报警:

  • Ready LED(绿灯闪烁或熄灭)

  • 工作 LED(红色或橙色)

  • 弹出报警屏幕(红色或橙色)

检测到两个级别的报警,并由工作 LED 的颜色来指示:

  • 红色指示检测到高严重级别的报警。

  • 橙色指示检测到中等严重级别的报警。

Ready LED

工作 LED

MicroLogic X 显示屏

脱扣原因 LED

描述

Ready LED 绿灯闪烁或 Ready LED 熄灭。

工作 LED 为红色。

所有 LED 都熄灭或者所有 LED 都亮起。

高严重性报警

Ready LED 绿灯闪烁。

工作 LED 为橙色。

所有 LED 都熄灭。

中等严重性报警

检测到高严重性报警后的建议操作

下表显示了需根据报警消息执行的操作。

有关详细信息,请参阅本指南开头相关文档DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 的事件消息。

代码

报警消息

报警描述

建议操作

0x1400

0x1404

0x1405

0x1406

0x1416

控制单元自检严重故障

控制单元自测试检测到控制单元 (CU) 存在重大操作故障。

注: 此故障可能导致、也可能不导致设备脱扣,具体取决于所检测到的故障。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1408

接地漏电 (Vigi) 互感器已断开连接

控制单元自测试检测到接地漏电 (Vigi) 互感器已断开连接。

检查外部接地漏电 (Vigi) 互感器的连接。

0x1409

无法读取互感器插头

控制单元无法读取互感器插头的值。

检查互感器插头和功能插头的连接。如果连接良好但依然失败,则更换互感器插头或控制单元。

0x1413

I∆n/Ig 测试 - 未脱扣

接地漏电 (I∆n)/接地 (Ig) 测试期间不脱扣。

重新开始测试。如果再次失败,则更换控制单元。

0x1430

保护设置复位成出厂设置值

由于控制单元异常,因此如果关闭,控制单元将在下次重新启动时复位至缺省保护设置。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic X 控制单元固件。否则,计划更换 MicroLogic X 控制单元

0x1442

触点磨损 > 100%。更换断路器

触点磨损指示器已达到阈值 (100%)。

更换断路器。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看触点磨损说明,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。

0x1444

CB 已达到最大操作次数

断路器已达到最大操作次数。

更换断路器。

0x1446

MicroLogic 控制单元已达到最大寿命

MicroLogic 控制单元已达到 15 年的使用寿命。

更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1451

MCH 已达到最大运行次数

MCH 储能马达已达到最大操作次数。

更换 MCH

0x1453

MX1 线圈已达到最大运行次数

MX1 线圈已达到最大操作次数。

更换 MX1 线圈。

0x1455

XF 线圈已达到最大运行次数

XF 线圈已达到最大操作次数。

更换 XF 线圈。

0x1457

MN 欠压线圈已达到最大运行次数

MN 欠压线圈已达到最大操作次数。

更换 MN 欠压线圈。

0x1459

MX2 线圈已达到最大运行次数

MX2 线圈已达到最大操作次数。

更换 MX2 线圈。

0x150F

更换断路器。

控制单元自测试检测到断路器的所有内部电流供应源互感器均发生故障。

更换断路器。

0x1510

更换断路器。Tsd 强制为 0。

控制单元自测试检测到断路器的所有内部电流供应源互感器均发生故障,且 Tsd 强制为 0。

更换断路器。

0x1511

计划更换断路器。

控制单元自测试检测到断路器的一个或两个内部电流供应源互感器发生故障。

计划更换断路器。

0x1512

更换断路器。

控制单元自测试检测到断路器的一个或两个内部电流供应源互感器发生重大故障。

更换断路器。

有关各部件最大操作次数的更多信息,请参阅本指南开头相关文档DOCA0099•• MasterPacT MTZ - 带 MicroLogic X 控制单元的 IEC 隔离开关和断路器 - 维护指南

Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。

检测到中等严重性报警后的建议操作

下表显示了需根据报警消息执行的操作。

有关详细信息,请参阅本指南开头相关文档DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南 的事件消息。

代码

报警消息

报警描述

建议操作

0x03F5

Ir 预警 (I > 90% Ir)

长延时保护预警启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 90% Ir 阈值。断路器的工作接近 Ir 阈值。

检查负载。

0x0D00

关键硬件模块差异

已安装的模块之间存在重大硬件差异,使得它们无法运行。

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件固件菜单存在关键硬件差异。更换模块。

0x0D01

关键固件模块差异

已安装的 ULP 模块之间存在重大软件差异,使得它们无法运行。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在关键固件差异。更新模块。

0x0D02

非关键硬件模块差异

已安装的模块之间存在微小硬件差异,使得它们无法正确运行。

检查哪个模块与 EcoStruxure Power Commission 软件固件菜单存在非关键硬件差异。计划更换模块。

0x0D03

非关键固件模块差异

已安装的模块之间存在微小软件差异,使得它们无法正确运行。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查哪个模块存在非关键固件差异。计划更新模块。

0x0D06

配置错误 - 双重设置或禁止合闸命令

IO 模块与控制单元之间存在声明错误。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 双重设置配置错误:

    1. 开关模式设置为 IO-1 线IO-2 线模式。

    2. 双重设置分配来设置 IO 模块。

  • 禁止合闸命令配置错误:

    1. 将在断路器合闸时允许通过数字量输入进行控制设置为启用。

    2. 启用/禁止合闸命令分配来设置 IO 模块。

0x0D08

模块间地址冲突

控制单元自测试检测到当不存在 IO1 时却意外存在 IO2

如果系统中安装有两个 IO 模块,请确保将其中一个配置为 IO#1,将另一个配置为 IO#2

0x0D09

固件与 CU 不一致

控制单元自测试检测到控制单元处理器的固件版本之间存在差异。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件检查 MicroLogic X 控制单元的固件版本。如果不是最新版本,请更新 MicroLogic X 控制单元的固件。

0x0D0A

无效的控制单元出厂配置 #1

控制单元的出厂配置无效。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x0D0C

IO/CU 配置错误:可选保护禁止

IO 模块与用于禁止可选保护功能的控制单元之间存在声明错误。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来禁止可选保护,则不以“禁止可选保护”分配来连接 IO 模块。

0x0D0D

IO 和 CU 配置错误 - 本地/远程模式

IO 模块与用于本地/远程模式分配的控制单元之间存在声明错误。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件纠正配置错误:

  • 如果希望通过 IO 模块来控制 L/R 模式,则以 L/R 模式分配来连接 IO 模块。

  • 如果不希望通过 IO 模块来控制 L/R 模式,则不以 L/R 模式分配来连接 IO 模块。

0x0D0E

显示器与 MicroLogic 不兼容

控制单元自测试检测到嵌入式显示屏的硬件版本与控制单元的固件版本不兼容。

更换嵌入式显示屏。

0x1108

保护设置通过通讯变更

保护参数已通过远程控制器、EcoStruxure Power Commission 软件或 EcoStruxure Power Device 应用 的通讯变更。

无需操作,仅供参考。

0x1120

IO#1 模块通讯丢失

控制单元丢失与 IO1 模块的通讯。

检查 IO1 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1121

IO#2 模块通讯丢失

控制单元丢失与 IO2 模块的通讯。

检查 IO2 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1122

EIFE 或 IFE 模块通讯丢失

控制单元丢失与 EIFEIFE 模块的通讯。

检查 EIFEIFE 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x1123

IFM 模块通讯丢失

控制单元丢失与 IFM 模块的通讯。

检查 IFM 模块的电源。检查 ULP 电缆连接。

0x112C

控制单元固件更新未成功

控制单元的固件更新失败。

重新启动更新程序。如果依然显示此消息,则计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1471

0x1472

控制单元自检

控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x147B

无效的显示屏或无线通讯

控制单元自测试检测到无效的显示屏或无线通讯。

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1411

无效的测量和可选保护 # 1

控制单元自测试检测到控制单元的测量与其他保护功能存在具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1414

0x1415

NFC 无效通讯

控制单元自测试检测到无效的 NFC 连接。

计划更换包含无线天线的嵌入式显示屏。

0x1422

无效蓝牙通讯

控制单元自测试检测到 Bluetooth Low Energy 通讯缺失。

计划更换嵌入式显示屏。

0x1433

更换内部电池

锂电池电压低于 3 V,不久便需要更换。

更换内部电池。

0x1434

自诊断测试 - 固件

控制单元自测试检测到固件内部问题。

利用 EcoStruxure Power Commission 软件更新 MicroLogic X 控制单元的固件。

0x1438

主电压丢失且断路器合闸

断路器已合闸,但未检测到电压。

检查母线上的主电压。

0x1440

触点磨损 > 60%。检查触点

触点磨损指示器已达到或超过阈值 (60%)。

在下次计划性维护期间,目检灭弧栅和主触点。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看触点磨损说明,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。

0x1441

触点磨损 > 95%。需安排更换

触点磨损指示器已达到或超过阈值 (95%)。

计划更换断路器。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看触点磨损说明,以便评估断路器的隔离能力、额定负载耐受能力、操作能力和脱扣能力。

0x1443

CB 剩余寿命低于报警阈值

断路器已达到最大操作次数的 80%。

计划更换断路器。如要在考虑环境参数的情况下精确此理论报警,可以参考老化诊断。如果设备连接到云,则使用 EcoStruxure Asset Advisor 进行远程老化诊断。否则,请联系 Schneider Electric 服务部,进行本地老化诊断。

0x1445

MicroLogic 剩余寿命低于报警阈值

控制单元已达到 12 年的使用寿命。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。如要在考虑环境参数的情况下精确此理论报警,可以参考老化诊断。如果设备连接到云,则使用 EcoStruxure Asset Advisor 进行远程老化诊断。否则,请联系 Schneider Electric 服务部,进行本地老化诊断。

0x1450

MCH 储能操作计数器高于报警阈值

MCH 储能马达已达到最大操作次数的 80%。

计划更换 MCH。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看预计更换日期。

0x1452

MX1 线圈操作计数器高于报警阈值

MX1 线圈已达到最大操作数的 80%。

计划更换 MX1 线圈。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看预计更换日期。

0x1454

XF 线圈操作计数器高于报警阈值

XF 线圈已达到最大操作数的 80%。

计划更换 XF 线圈。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看预计更换日期。

0x1456

MN 欠压线圈操作计数器高于报警阈值

MN 欠压线圈已达到最大操作数的 80%。

计划更换 MN 欠压线圈。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看预计更换日期。

0x1458

MX2 线圈操作计数器高于报警阈值

MX2 线圈已达到最大操作数的 80%。

计划更换 MX2 线圈。在 EcoStruxure Power Device 应用 上查看预计更换日期。

0x1460

无效的自检 - MX1 线圈

MX1 线圈的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MX1 线圈。

0x1461

未检测到 MX1 线圈

控制单元自测试检测到 MX1 线圈意外缺失。

检查 MX1 线圈的连接。

0x1462

无效的自检 - XF 线圈

XF 线圈的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 XF 线圈。

0x1463

未检测到 XF 线圈

控制单元自测试检测到 XF 线圈意外缺失。

检查 XF 线圈的连接。

0x1464

无效的自检 - MN 欠压线圈

MN 欠压线圈的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MN 欠压线圈。

0x1465

未检测到 MN 欠压线圈

控制单元自测试检测到 MN 欠压线圈意外缺失。

检查 MN 欠压线圈的连接。

0x1466

MN 欠压线圈上电压丢失

由于 MN 欠压线圈上没有控制电压,因此断路器已分闸。

检查控制电压。

0x1467

MN 欠压线圈上通讯丢失

控制单元丢失与 MN 欠压线圈的通讯。

检查 MN 欠压线圈的内部连接。

0x1468

无效的自检 - MX2 线圈

MX2 线圈的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MX2 线圈。

0x1469

未检测到 MX2 线圈

控制单元自测试检测到 MX2 线圈意外缺失。

检查 MX2 线圈的连接。

0x140F

0x1474

0x1475

0x1476

保护设置无法访问

控制单元无法访问保护设置。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x1479

无效的测量和可选保护

控制单元自测试检测到控制单元存在无效的测量或无效的可选保护功能。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x6200

Ir 启动 (I > 105% Ir)

长延时保护启动:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Ir 阈值。断路器将在时延结束时脱扣。

无需操作,仅供参考。

0x6300

Ir 运行

长延时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Ir 阈值,并且 tr 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6301

Isd 运行

短延时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Isd 阈值,并且 tsd 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6302

Ii 运行

瞬时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 Ii 阈值(无时延)。

无需操作,仅供参考。

0x050C

Ig 报警

接地故障报警运行:接地故障电流高于 Ig 报警阈值,并且 tg 时延报警已结束。

检查相线/中性线与地线之间的绝缘。

0x6303

Ig 运行

接地故障保护运行:接地故障电流高于 Ig 阈值,并且 tg 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x050D

I∆n 报警

接地漏电报警运行:接地漏电电流高于 I∆n 报警阈值,并且 t∆n 时延报警已结束。

检查相线/中性线与地线之间的绝缘。

0x6304

I∆n 运行

接地漏电 (I∆n) 保护启动:接地漏电电流高于 I∆n 阈值,并且 t∆n 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6310

单相欠压运行

单相欠压保护运行:三个监控电压中的一个低于 Vmin1 阈值。

无需操作,仅供参考。

0x632A

三相全部欠压运行

三相全部欠压保护运行:三个监控电压低于 Vmin2 阈值。

无需操作,仅供参考。

0x6311

单相过压运行

单相过压保护运行:三个监控电压中的一个高于 Vmax1 阈值。

无需操作,仅供参考。

0x632B

三相全部过压运行

三相全部过压保护运行:三个监控电压高于 Vmax2 阈值。

无需操作,仅供参考。

0x6315

欠频运行

欠频保护运行:频率低于 Fmin 阈值。

无需操作,仅供参考。

0x6316

过频运行

过频保护运行:频率高于 Fmax 阈值。

无需操作,仅供参考。

0x6314

逆功率运行

逆功率保护运行:逆功率高于 Rp 阈值,并且 tRp 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6321

IDMTL 长延时运行

IDMTL 长延时保护运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 IDMTL Ir 阈值,并且 IDMTL tr 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6323

正向过流运行

正向过流保护运行:正向过流高于 Ifw 阈值,并且 tfw 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6324

反向过流运行

反向过流保护运行:反向过流高于 Irv 阈值,并且 trv 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x6332

IDMTG Ig 运行

IDMTG 接地故障保护运行:接地故障电流高于 IDMTG Ig 阈值,并且 IDMTG tg 时延已结束。

无需操作,仅供参考。

0x0C04

ESM(ERMS 交换机模块)自诊断报警

ESM 自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 ESMERMS 开关模块)。

0x0C05

ESM(ERMS 交换机模块)通讯丢失

控制单元丢失与 ESMERSM 开关模块)的通讯。

计划更换 ESMERMS 开关模块)。

0x142C

Ig 保护配置为 OFF 模式

Ig 保护(IEC 版)被禁用。

无需操作,仅供参考。

0x142F

保护设置的上次修改尚未完全应用

控制单元未应用上次的修改。

重新应用保护设置。

0x147C

无效的可选保护自检

可选保护的控制单元自测试检测到具有轻微影响的无效结果。

计划更换 MicroLogic X 控制单元。

0x6306

极限自保护 (SELLIM) 运行

集成的瞬时保护 (SELLIM) 运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 SELLIM 阈值(无时延)。

无需操作,仅供参考。

0x631D

极限自保护 (DIN/DINF) 运行

集成的瞬时保护 (DIN/DINF) 运行:相电流或中性线电流中至少有一者高于 DIN/DINF 阈值(无时延)。

无需操作,仅供参考。

0x1480

计划在一个月内执行基本维护

应在一个月内执行基本维护计划。

计划在一个月内执行基本预防性维护(1)。如要计划维护、编辑报告以及跟踪维护操作,可以使用 EcoStruxure Facility Expert 应用程序。

0x1481

计划在一个月内执行标准维护

应在一个月内执行标准维护计划。

计划在一个月内执行标准预防性维护(1)。如要计划维护、编辑报告以及跟踪维护操作,可以使用 EcoStruxure Facility Expert 应用程序。

0x1482

计划在三个月内执行制造商维护

应在三个月内执行制造商维护计划。

计划在三个月内执行制造商预防性维护。如要计划维护、编辑报告以及跟踪维护操作,可以使用 EcoStruxure Facility Expert 应用程序。

(1) Schneider Electric 提供的全球服务计划可能包含针对设备的不同维护计划,其中不同维护级别的表述有所不同:

  • 本指南中的基本最终用户维护对应于服务计划中的日常维护以及带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器的维护指南中的日常维护。

  • 本指南中的标准最终用户维护对应于服务计划中的中期维护以及带 MicroLogic X 控制单元的 MasterPacT MTZ 断路器的维护指南中的中期维护。

  • 制造商维护保持的表述不变。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?