移除抽出式设备
抽出式设备移除演示视频
如要访问抽出式设备的移除演示视频,可以单击此处,扫描二维码,或者将链接复制粘贴到 Web 浏览器:
视频还包括以下操作的演示:
-
摇出抽出式设备
-
摇进抽出式设备
-
将抽出式设备安装到抽架中
设备移除
| 注意 |
|---|
|
设备损坏风险
安装和拆卸设备时,必须牢牢紧固抽架。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
在设备处于退出位置的情况下,按下合闸按钮,从而使合闸弹簧释能。 如果合闸弹簧储能,则设备合闸。 注: 对于选配有 DAE 弹簧自动释能联锁装置的抽出式设备,当设备从退出位置移动到撤出位置时,合闸弹簧释能。
|
![]() |
|
2 |
按下分闸按钮,使设备分闸。 |
![]() |
|
3 |
向后按住轨道松开卡舌。 |
![]() |
|
4 |
拉动抽出握把,将导轨拉出到最大位置。 结果:设备支撑在导轨上,完全离开抽架,即可用于起吊。 |
|
起吊设备
设备重量
下表显示了不同可用设备的重量。
|
极数 |
设备 |
MTZ2 |
MTZ3 |
|---|---|---|---|
|
3P |
运动件(抽出式) |
50 kg |
120 kg |
|
抽架 |
40 kg |
105 kg |
|
|
固定式设备 |
50 kg |
120 kg |
|
|
4P |
运动件(抽出式) |
65 kg |
160 kg |
|
抽架 |
55 kg |
140 kg |
|
|
固定式设备 |
65 kg |
160 kg |



危险