DOCA0101ZH-09

测试

@writer: This topic is present in MTZ1 and MTZ2-3 (Commissioning). Any changes made will be made in all these guides.

概述

本节讲述在对 MasterPacT MTZ 设备进行试运行时要执行的测试:

  • 功能检查

  • 检查 MCH 储能马达(如有)

  • 检查 M2C 可编程触点和 IO 模块(如有)

  • 检查 ESM ERMS 开关模块(如有)

  • 检查电气连续性

  • 检查高压绝缘

  • 检查 MicroLogic X Ready LED 状态

  • EcoStruxure Power Commission 软件测试脱扣机构

  • 利用测试按钮(MicroLogic 6.0 X7.0 X 控制单元)测试脱扣机构

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试

根据 MasterPacT MTZ 类型和所使用的功能,仅执行所需的测试,并将结果记录在测试表中。若不符合要求,必须记录结果,且不得允许 MasterPacT MTZ 设备投入使用。

功能检查

根据以下步骤检查 MasterPacT MTZ 设备的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

通过下拉弹簧储能手柄的方式使机构储能。

2

使设备合闸。在为此应用设计的各个不同控制模式和操作方式下,检查设备合闸。

3

使设备分闸。在为此应用设计的各个不同控制模式和操作方式下,检查设备分闸。

如果设备未合闸或分闸,请参阅故障排除

检查 MCH 储能马达(如有)

根据以下步骤检查 MCH 储能马达的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

移除 MCH 储能马达电源。

2

执行分闸/合闸/分闸循环,使机构释能。

3

在设备处于分闸位置且机构已释能的情况下,检查端子B1与B2之间的电气连续性,以及端子B1与B3之间的电气非连续性。

4

手动使机构储能。

5

重新连接 MCH 储能马达电源。设备合闸,机构自动储能。

6

检查端子 B1 与 B3 之间的电气连续性。

7

多次操作设备,检查弹簧机构在每次合闸操作之后是否自动重新储能。

检查 M2C 可编程触点和 IO 模块(如有)

根据以下步骤检查输入和输出的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

2

M2C 可编程触点的两个输入都执行状态强制,检查其工作是否正确。

3

对 IMU 中一个或两个 IO 模块的六个数字量输入和三个输出执行状态强制,检查到断路器的接线情况。检查其工作是否正确。

检查 ESM ERMS 开关模块(如有)

根据以下步骤检查 ESM ERMS 开关模块的操作,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

确保 MicroLogic X 控制单元采用 24 Vdc 电源永久供电。

2

将 ESM ERMS 开关模块连接到具有 24 Vdc 或 24-120 Vac 电源的外部开关。

3

将外部开关切换到启用位置,以此激活 ERMS 功能。请确认:

  • MicroLogic X 控制单元正面的 ERMS LED 亮蓝灯。

  • MicroLogic X 控制单元显示屏的蓝色背光亮起。

  • MicroLogic X 控制单元显示屏上显示消息 ERMS Engaged。

4

将外部开关切换到 Disengage 位置,以禁用 ERMS 功能,然后在 3 秒后确认 MicroLogic X 控制单元回到其原始状态。

检查电气连续性

利用万用表或连续性检测仪,根据以下步骤检查电气连续性,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使设备合闸。

2

检查上下两个电源端子之间每个相的电气连续性:

  • 对于固定式设备:检查电源端子

  • 对于抽出式设备:检查抽架电源端子,其中设备处于连接位置

检查高压绝缘

利用介电测试(高电位和绝缘电阻测试)来检查相间绝缘以及每个相与地面之间的绝缘。用于开展这些测试的设备产生高电位电压(数千伏特),以检查介电或绝缘完整性。

如果包含在 MicroLogic X 控制单元中,供电模块 (VPS) 会将控制单元与断路器中的电压连接件相连以及断开它们之间的连接。

在执行任何高压绝缘测试之前,将 VPS 模块移动到断开位置,并拔下 MicroLogic X 控制单元正面 mini USB 端口上的所有电缆。有关 VPS 断开连接的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE40741

小心
VPS 模块退化
在对设备运行介电强度测试前,将 VPS 模块拉出到退出位置以断开其连接。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

根据以下步骤检查绝缘电阻,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

断开 VPS 模块的连接,拔下 MicroLogic X 控制单元正面 mini USB 端口上的所有电缆。

2

使 MasterPacT MTZ 设备合闸。

3

在其中一个相与已接地的另外两个相之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻。针对每个相重复该操作。

4

按下分闸按钮,使 MasterPacT MTZ 设备分闸。

5

在其中一个相与地面之间,利用 500 Vdc 绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻,而其他所有相则接地。针对每个相重复该操作。

6

确认每次测得的绝缘电阻都高于 5 MΩ。如果未获得此结果,请联系 Schneider Electric 服务代表

检查 MicroLogic X 内部电池

按照以下步骤检查 MicroLogic X 内部电池的功能。

步骤

操作

1

将测试/复位按钮按住少于 3 秒的时间,以测试内部电池。

2

检查四个脱扣原因 LED 是否熄灭一秒然后亮起两秒。

如果四个脱扣原因 LED:

  • 相继闪烁 2 秒:电池将达到其寿命终点。更换电池。

    有关内部电池更换和安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NHA57283

  • 未亮:检查电池条是否已移除。如已移除,则更换电池。

    如未移除电池条,则按照断路器说明书中所述,将其移除。请参阅本指南的开头的相关文档

检查 MicroLogic X Ready LED 状态

根据以下步骤检查 MicroLogic X 控制单元的功能,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

举例来说,通过将 PC 或 Mobile Power Pack 连接到位于正面的 mini USB 端口,来为 MicroLogic X 控制单元供电。

2

检查 MicroLogic X Ready LED 是否为绿灯闪烁。

Ready LED 绿灯闪烁表示:

  • 传感器已正确接线。

  • 脱扣机构工作正确。

  • MicroLogic X 控制单元工作正确。

3

如果 Ready LED 不是绿灯闪烁,请参阅关键情况部分。

EcoStruxure Power Commission 软件测试脱扣机构

根据以下步骤测试断路器的脱扣机构,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

3

EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。

4

单击 EcoStruxure Power Commission 屏幕上的强制脱扣按钮,强制断路器脱扣。此操作受到密码保护。

5

检查断路器是否分闸。

6

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

7

检查 Isd/Ii LED 是否亮起。

8

检查 SDE 触点是否已切换。

9

测试结束后,复位断路器。

利用测试按钮(MicroLogic 6.0 X7.0 X 控制单元)测试脱扣机构

在配备有 MicroLogic 6.0 X7.0 X 控制单元的情况下,根据以下步骤测试断路器的脱扣机构,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)控制单元上的测试按钮。

3

检查断路器是否分闸。

4

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

5

检查 Ig/IΔn LED 是否亮起。

6

检查 SDE 触点是否已切换。

7

测试结束后,复位断路器。

使用 EcoStruxure Power Commission 软件进行自动脱扣曲线测试

根据以下步骤运行自动脱扣曲线测试,并在测试表中记录结果。

步骤

操作

1

使断路器合闸。

2

如果设备配备有 MN 欠压线圈,则要么将其连接到电压为设备额定电压的电源,要么移除 MN 欠压线圈。

3

利用电缆将运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC 连接到 MicroLogic X 控制单元正面的 mini USB 端口。

4

EcoStruxure Power Commission 软件上,选择断路器,并连接到该断路器。

5

设备检查部分中,单击设备选项卡。

6

选择自动脱扣测试部分。

7

选择预先配置的测试点

8

选择要测试的过流保护。

9

单击运行测试

10

确认断路器脱扣。

11

检查蓝色故障脱扣复位按钮是否已弹出。

12

确认相关脱扣原因 LED 已亮起。

13

检查 SDE 触点是否已切换。

14

测试结束后,复位断路器。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?