DOCA0101ZH-09

锁定 MasterPacT MTZ2 安全挡板

使用挡板位置指示和锁定附件

步骤

操作

1

挡板指示杆可以单独锁定或锁定在一起:

  • 如要锁定顶部安全挡板,将左挡板指示杆锁片拉出插槽。

  • 如要锁定底部安全挡板,将右挡板指示杆锁片拉出插槽。

2

将挂锁插入到挂锁锁片中,然后锁闭挂锁。

3

确认当按下右侧的执行器后,底部安全挡板不打开。

使用挡板锁定装置

步骤

操作

1

取出存放在抽架中的挡板锁定装置。

2

将挡板锁定装置放到适当的导槽中:

  • 如要锁定顶部安全挡板,则将挡板锁定装置安装在左侧的挡板机构上。

  • 如要锁定底部安全挡板,则将挡板锁定装置安装在右侧的挡板机构上。

3

将挂锁插入到每个挡板锁定装置锁片中,然后锁闭挂锁。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?