DOCA0101ZH-09

故障排除:意外脱扣

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

意外脱扣不由保护功能(在正常工作期间)或测试引起的脱扣。

故障排除

问题描述

问题状况

可能原因

解决方案

设备在未发生任何过流电气故障的情况下分闸。

蓝色故障脱扣复位按钮弹出,且没有脱扣原因 LED 亮起。

MN undervoltage release 检测到电压下降至阈值以下。

检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。

另一台设备向 MX 分闸线圈发送了指令(比如,卸载指令)。

检查发送该指令的设备的参数。

MX 分闸线圈发出了不必要的分闸指令。

确定指令的来源,将其取消。

在尝试使设备合闸后,设备脱扣时间比预期短。

蓝色故障脱扣复位按钮弹出,且 Ir LED 亮起。

热记忆功能依旧处于激活状态,且线路上的电流高于 Ir 阈值。

检查线路是否过载。如有必要,执行纠正。有关热记忆的详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

蓝色故障脱扣复位按钮弹出,IrIsd LED 亮起,并且 ERMS LED 亮起。

ERMS 处于激活状态,因此设备在较低的保护设置下分闸。

ERMS 功能应用降低的保护设置,以供维护期间使用。检查是否正在执行维护。如果不再需要 ERMS,则将其禁用,以恢复至常规保护设置。

脱扣曲线(A 或 B)已被修改,或者控制单元未设置成常用的脱扣曲线(A 或 B)组。

这可能是因为预期行为发生了改变,因此不算是问题。确认脱扣曲线定义描述的是预期行为。如有必要,修改定义。

在尝试使设备合闸后,立即发生脱扣。

蓝色故障脱扣复位按钮弹出,且 Ir LED 亮起。

合闸时发生瞬时过流。

  • 修改配电系统或控制单元的设置。

  • 在将设备重新投入使用之前,检查设备状况。

在尝试通过激活蓝色故障脱扣复位按钮的方式使设备合闸后,立即发生脱扣。

短路时合闸。

请参阅 MasterPacT MTZ 关键情况。

在激活了蓝色故障脱扣复位按钮的情况下设备意外脱扣。

蓝色故障脱扣复位按钮未完全推入。

完全推入蓝色故障脱扣复位按钮。

在线路上检测到瞬时过流,并且 EcoStruxure Power Commission 软件中激活了快速瞬时脱扣设置。

预期的行为。如有必要,在 EcoStruxure Power Commission 软件中调节设置。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?