诊断性错误消息
诊断程序
下表显示了在 MicroLogic X 控制单元检测到错误后要采取的操作。同时,后文对每种操作进行了详细的说明。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
识别检测到的错误。 |
|
2 |
查看错误消息列表,执行建议的操作。 |
|
3 |
按,确认错误,然后回到菜单。 |
|
4 |
将按钮按住 3 秒,复位锁存的事件。 |
识别检测到的错误
检测到错误后建议执行的操作
下表显示了需根据错误消息执行的操作。
|
代码 |
错误消息 |
错误描述 |
建议操作 |
|---|---|---|---|
|
1 到 24 157 190 |
服务未执行 - 内部错误 |
所请求的操作因为内部错误而失败 |
重复执行导致错误的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 MicroLogic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题仍然存在,请致电 Schneider Electric 服务代表。 |
|
158 |
被拒绝的命令正在执行 |
MicroLogic X 控制单元同时检测到多个命令(比如在 IO 与控制单元之间)。 |
重复执行此命令。 |
|
169 |
被拒绝的命令已经处于所请求的状态。 |
MicroLogic X 控制单元已经处于所请求的状态。 |
确认 MicroLogic X 控制单元处于所请求的状态。如若不然,重复执行此命令。 |
|
174 |
会话密钥无效 |
由于会话密钥无效,所请求的操作已失败。 |
重复执行导致错误的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 MicroLogic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题仍然存在,请致电 Schneider Electric 服务代表。 |
|
175 |
在会话范围外 |
所请求的操作已失败,因为它不在会话范围内。 |
重复执行导致错误的那项操作。如果依然显示此消息,则切断 MicroLogic X 控制单元的 24 Vdc 电源,然后再次接通。如果问题仍然存在,请致电 Schneider Electric 服务代表。 |
|
176 |
会话已经打开 |
MicroLogic X 控制单元同时检测到多个设置会话(比如 EcoStruxure Power Commission 和控制单元)。 |
按下,清除消息,然后重复执行此命令。 |
|
177 |
未打开会话 |
未在五分钟内执行提交/应用操作。 |
启动新会话,重新输入设置,然后提交并应用这些设置。 |
|
180 |
Bluetooth 禁用!请转至“配置”菜单启用。 |
MicroLogic X 控制单元的 Bluetooth Low Energy 通讯尚未启用。 |
通过 MicroLogic X 控制单元菜单 > 配置 > 通讯 > Bluetooth,来启用 Bluetooth Low Energy 通讯。 |
有 Schneider Electric 服务代表 关谁可以执行建议操作的更多信息,请联系您的 。