DOCA0101ZH-09

故障排除:机械控制操作

@writer: (confirmed 12/11/24) topic shared in Masterpact MTZ1 User Guide (DOCA0100), Masterpact MTZ2/3 User Guide (DOCA0101), and in the appendix in Masterpact MTZ End-user and Manufacturer Maintenance Procedures (DOCA0103 and DOCA0104). Any changes made will be made in all these guides.

定义

机械控制操作是指使用分闸或合闸按钮执行的操作。

无法使用机械合闸按钮使设备合闸

问题状况

可能原因

解决方案

蓝色故障脱扣复位按钮已弹出。

蓝色故障脱扣复位按钮未复位。

  • 清除故障。

  • 按下蓝色故障脱扣复位按钮。

设备被挂锁或钥匙锁定在了分闸位置。

解锁设备。

设备被机械地联锁在机械联锁系统中。

  • 检查转换系统中另一台设备的位置。

  • 改变这一情形,释放联锁装置。

合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已释能。

.

储能机构未储能。

  • 对该机构手动储能。

  • 如果设备配备有 MCH 储能马达,则检查马达的受电情况。如果问题仍未解决,则更换 MCH 储能马达。

合闸弹簧和准备合闸指示器显示机构已储能但设备未准备好合闸。

MX 分闸线圈永久地受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,设备方可合闸。

由于分闸指令,导致 MN 欠压线圈不受电。

由于有分闸指令,因此请确定指令的来源。指令取消后,设备方可合闸。

由于电压源不足,导致 MN 欠压线圈不受电。

检查电压和 MN 供电电路 (V > 0.85 Un)。

如果问题仍未解决,则更换 MN 欠压线圈。

反复发生欠压脱扣。

测得的电压保持为 0 V。

将欠压行为参数(Vmin 行为)设置为断路器开闸时强行关闭。有关详细信息,请参阅本指南的开头相关文档中提及的 DOCA0102•• MasterPacT MTZ - MicroLogic X 控制单元 - 用户指南

抽出式设备的抽架上的位置释放按钮被按入。

设备连接不正确。

终止设备的摇进动作(连接),确保其完全插入抽架,到达连接位置。确认位置释放按钮已弹出。

无法使用机械分闸按钮使设备分闸

可能原因

解决方案

操作机构异常或触点熔合。

请联系 Schneider Electric 服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?