DOCA0101ZH-09

利用挂锁将设备锁定在分闸位置

描述

可使用选配的挂锁将 MasterPacT MTZ2/MTZ3 锁定在分闸位置。在锁定状态下,设备既无法通过合闸按钮本地合闸,也无法远程合闸。

如要使用挂锁将设备锁定在分闸位置,必须使用可选的 OFF 位置钥匙锁附件。这个附件允许使用最多三个锁扣直径为 5–8 毫米的挂锁。

VCPO OFF 位置锁定附件

OFF 位置锁定附件是选装在设备正面上的附件。

有关附件安装的信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE16146

将设备锁定在分闸位置

步骤

操作

1

按住分闸按钮。

2

在分闸按钮按下的情况下,拉出 OFF 位置锁定附件的锁片。

3

将挂锁插入到锁片中,然后锁闭挂锁。释放分闸按钮。

解锁设备

步骤

操作

1

移除挂锁。

2

OFF 位置锁定附件的锁片回缩。

3

按下合闸按钮,使设备合闸。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?