故障排除:通过 IFE/EIFE 网页执行的控制操作
定义
控制操作包括用于通过 IFE 或 EIFE 网页使设备分闸和合闸的命令。
有关通过 IFE 或 EIFE 网页执行的控制操作,请参阅本指南的开头相关文档中提及的以下指南:
-
DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南
-
DOCA0142•• Enerlin'X IFE - 用于单个断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南
-
DOCA0106•• Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPacT MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南
无法通过 IFE 或 EIFE 网页控制设备
|
问题描述 |
问题状况 |
可能原因 |
解决方案 |
|---|---|---|---|
|
设备无法分闸或合闸。 |
网页上不显示和按钮。 |
IFE 接口中未启用应用程序控制。 |
将 IFE 接口正面的测试按钮按住 10–15 秒,启用应用程序控制。 |
|
用户未以管理员身份登录。 |
以管理员身份登录。 |
||
|
网页上的消息:
|
设备控制模式被设置为“手动”。 |
将控制模式切换为“自动”。 |
|
|
网页上的消息: 。 |
设备控制模式被设置为“自动本地”。 |
将控制模式切换为“自动远程”。 |
|
|
网页上的消息: 。 注: 如果分闸操作失败,不会显示消息。
|
远程控制命令已通过 IFE 接口正面的挂锁禁用。 |
将 IFE 接口正面的挂锁移动到解锁位置。 |
|
|
EIFE 接口已通过 EcoStruxure Power Commission 软件锁定。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单中,将参数的值从改为。 |
||
|
设备无法合闸。 |
网页上的消息: 。 |
合闸命令被 IO 模块禁止。 |
使用 IO 模块数字量输入所连接的选择开关启用合闸命令 (I=1)。 |
|
合闸命令已通过来自通讯网络或 EcoStruxure Power Commission 软件的命令禁止。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单中,将参数的值从更改为。 |
“通过 IO 模块禁止合闸”不工作
|
问题描述 |
可能原因 |
解决方法 |
|---|---|---|
|
IO 模块数字量输入所连接的选择开关设置为“禁用” (I4=0) 时,设备可以合闸。 |
MicroLogic X 设置 被禁用。 |
在 EcoStruxure Power Commission 软件中,在菜单的中,将参数设置为。 |