Identification du module BCM ULP
Identification du produit
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0202 |
515 |
R |
– |
– |
INT16U |
15139 |
A/E/P/H |
Identification du produit = 15139 pour le module BCM ULP |
Identifiant du module BCM ULP
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0215– 0x0216 |
534– 535 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P/H |
Identifiant court du module BCM ULP codé sur 4 caractères ASCII Réglage d'usine = 0x0000 |
|
0x0217– 0x021E |
536–543 |
RW |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P/H |
Identifiant long du module BCM ULP codé sur 16 caractères ASCII Réglage d'usine = 0x0000 |
Version de firmware du module BCM ULP
La version du firmware du module BCM ULP, qui débute par le caractère V, adopte le format suivant :
La version du firmware est codée de la façon suivante : VX.Y.Z = VX*1 000 + Y*100 + Z*10
Par exemple, si la valeur du registre est égale à 2000, la version du firmware du module BCM ULP est égale à V2.0.0.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0240 |
577 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Version de firmware du module BCM ULP |