Identificación del módulo BCM ULP
Identificación del producto
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0202 |
515 |
L |
– |
– |
INT16U |
15139 |
A/E/P/H |
Identificación del producto = 15139 para el módulo BCM ULP . |
Identificador del módulo BCM ULP
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0215– 0x0216 |
534– 535 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P/H |
Identificador corto del módulo BCM ULP codificado con 4 caracteres ASCII Ajuste de fábrica = 0x0000 |
|
0x0217– 0x021E |
536–543 |
LE |
– |
– |
OCTET STRING |
0x0000–0x7F7F |
A/E/P/H |
Identificador largo del módulo BCM ULP codificado con 16 caracteres ASCII Ajuste de fábrica = 0x0000 |
Versión del firmware del módulo BCM ULP
La versión del firmware del módulo BCM ULP empieza con un carácter V y presenta el formato siguiente: VX.Y.Z.
La versión del firmware está codificada de la siguiente manera: VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10
Por ejemplo, si el valor del registro es igual a 2000, la versión del firmware del módulo BCM ULP es igual a V2.0.0.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0240 |
577 |
L |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E/P/H |
Versión del firmware del módulo BCM ULP |