0613IB1314-09

Órdenes de control del interruptor automático

Abrir interruptor automático

Para abrir el interruptor automático, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

904

A/E/P/H

Código de comando = 904

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E/P/H

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

Destino = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E/P/H

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

Cerrar interruptor automático

Para cerrar el interruptor automático, el usuario debe configurar los registros de orden de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

905

A/E/P/H

Código de comando = 905

0x1F40

8001

INT16U

10

A/E/P/H

Número de parámetros (bytes) = 10

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

Destino = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E/P/H

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

Validar/bloquear una orden de cierre de interruptor automático

Para activar o bloquear una orden de cierre del interruptor automático, el usuario debe configurar el registro de orden de la siguiente forma:

Dirección

Registro

X

Unidad

Tipo

Rango

A/E/P/H

Descripción

0x1F3F

8000

INT16U

910

A/E/P/H

Código de comando = 910

0x1F40

8001

INT16U

13

A/E/P/H

Número de parámetros (bytes) = 13

0x1F41

8002

INT16U

4609

A/E/P/H

Destino = 4609 (0x1201)

0x1F42

8003

INT16U

1

A/E/P/H

Tipo de seguridad del comando

0x1F43-

0x1F44

8004-

8005

OCTET STRING

A/E/P/H

Contraseña del comando: contraseña de perfil de usuario administrador u operador

0x1F45

8006

INT16U

1

A/E/P/H

  • 0 = Validar orden de cierre

  • 1 = Bloquear orden de cierre

0x1F46

8007

INT16U

A/E/P/H

Origen del comando:

256 = comando enviado a través de interfaz de comunicación (interfaz IFM o IFE)