0613IB1314-09

Parámetros de red IP

Parámetros de red

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x27FF-0x2800

10240-10241

L

INT32

0-1

Modo de configuración de red:

  • 0 = solo IPv4

  • 1 = IPv4 y IPv6

Parámetros de IPv4

Dirección

Registro

LE

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x2823-0x2824

10276-10277

L-EC

INT32U

0-2

Modo de adquisición de dirección IPv4, ajustado con el software EcoStruxure Power Commission:

  • 0 = Estático

  • 1 = BootP

  • 2 = DHCP

0x2825-0x2826

10278-10279

L

INT32U

Estado de adquisición de dirección IPv4:

  • 0 = Adquisición de IP correcta

  • 1 = Adquisición de IP en curso

  • 2 = La dirección IP adquirida está duplicada

  • 3 = Error en adquisición de IP

0x2827-0x2828

10280-10281

L-EC

INT32U

Dirección IPv4 de la interfaz IFE

Ejemplo: 169.254.1.1

Registro 10280 = 0xA9FE

Registro 10281 = 0x0101

0x2829-0x282A

10282-10283

L-EC

INT32U

Máscara de subred IPv4

Ejemplo: 255.255.0.0

Registro 10282 = 0xFFFF

Registro 10283 = 0x0000

0x282B-0x282C

10284-10285

L-EC

INT32U

Dirección de puerta de enlace predeterminada de IPv4

Ejemplo: 169.154.1.1

Registro 10284 = 0xA9FE

Registro 10285 = 0x0101

0x282D-0x2846

10286-10311

Reservado