Indicadores de mantenimiento
Contador de ritmo de desgaste
Los contactos deben inspeccionarse cada vez que el contador alcanza una marca de centenas. Aparecerá el mensaje si las características del interruptor automático no se han definido. En este caso, consulte en el menú de la HMMI de MicroLogic, en los registros 9846-9853.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2385 |
9094 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicador de desgaste de los contactos de fase A (1) |
|
0x2386 |
9095 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicador de desgaste de los contactos de fase B (1) |
|
0x2387 |
9096 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicador de desgaste de los contactos de fase C (1) |
|
0x2388 |
9097 |
L |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicador de desgaste de los contactos del neutro (1) |
|
(1) Ajuste de fábrica = 0x8000. |
||||||||
Contadores de perfiles de carga
Los contadores de perfiles de carga (solo disponibles con el módulo BCM ULP) informan del número de horas para cada rango de corriente en la unidad de control MicroLogic. Si los contadores de perfiles de carga alcanzan el valor máximo de 4 294 967 295 y se produce un nuevo suceso de perfil de carga, los contadores de perfiles de carga se vuelven a poner a 0.
Se necesita una solicitud de lectura de ocho registros para leer los contadores de perfiles de carga.
|
Dirección |
Registro |
LE |
X |
Unidad |
Tipo |
Rango |
A/E/P/H |
Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74B7- 0x74B8 |
29880– 29881 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Número de horas para el 0-49 % del rango de corriente nominal |
|
0x74B9- 0x74BA |
29882– 29883 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Número de horas para el 50-79 % del rango de corriente nominal |
|
0x74BB- 0x74BC |
29884– 29885 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Número de horas para el 80-89 % del rango de corriente nominal |
|
0x74BD- 0x74BE |
29886– 29887 |
L |
1 |
Hora |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Número de horas para el 90-100 % del rango de corriente nominal |