Indicateurs de maintenance
Compteur de taux d'usure
Les contacts doivent être inspectés chaque fois que le compteur dénombre une centaine de déclenchements. Le message s'affiche si les caractéristiques du déclencheur n'ont pas été définies. Dans ce cas, consultez dans le menu sur l'IHM MicroLogic, dans les registres 9846–9853.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2385 |
9094 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur la phase A (1) |
|
0x2386 |
9095 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur la phase B (1) |
|
0x2387 |
9096 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur la phase C (1) |
|
0x2388 |
9097 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0–32767 |
P/H |
Indicateur d'usure des contacts sur le neutre (1) |
|
(1) Réglage d'usine = 0x8000. |
||||||||
Compteurs des profils de charge
Les compteurs des profils de charge (uniquement disponibles avec le module BCM ULP) indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de courant dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de charge atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de charge se produit, les compteurs sont remis à 0.
Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de charge.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E/P/H |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74x0B7– 74x0B8 |
29880– 29881 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Nombre d'heures pour la plage 0–49% du courant nominal |
|
74x0B9– 0x74BA |
29882– 29883 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Nombre d'heures pour la plage 50–79% du courant nominal |
|
74x0BB– 0x74BC |
29884– 29885 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Nombre d'heures pour la plage 80–89% du courant nominal |
|
0x74BD– 0x74BE |
29886– 29887 |
R |
1 |
Heure |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E/P/H |
Nombre d'heures pour la plage 90–100% du courant nominal |