0613IB1315-09

Informations horodatées

Description générale

Les informations horodatées permettent à l'utilisateur de connaître toutes les dates liées à des données importantes.

Le tableau des informations horodatées décrit :

  • la date actuelle

  • la dernière demande de courant et les dates correspondantes

  • la dernière demande de puissance et les dates correspondantes

  • le dernier réarmement et les dates correspondantes

  • la dernière valeur de crête de demande de facteur K et les dates correspondantes

  • la dernière valeur de crête de demande de courant et les dates correspondantes

Date actuelle

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0BB7– 0x0BBA

3000– 3003

R

XDATE

P/H

Date actuelle du gestionnaire de mesure

0x2327–0x232A

9000– 9003

R

XDATE

E/P/H

Date actuelle du gestionnaire de protection

Dernière demande de courant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0BBC– 0x0BBE

3005–3007

R

DATE

E/P/H

Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase IA (registre 2204)

0x0BBF– 0x0BC1

3008–3010

R

DATE

E/P/H

Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase IB (registre 2205)

0x0BC2–0x0BC4

3011–3013

R

DATE

E/P/H

Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase IC (registre 2206)

0x0BC5–0x0BC7

3014–3016

R

DATE

E/P/H

Date de la dernière demande de courant maximum sur le neutre (registre 2207) (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

Dernière demande de puissance

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0BC8–0x0BCA

3017– 3019

R

DATE

E/P/H

Date de la dernière demande de puissance active maximale (registre 2224)

0x0BCB–0x0BCD

3020– 3022

R

DATE

P/H

Date de la dernière demande de puissance réactive maximale (registre 2230)

0x0BCE–0x0BD0

3023– 3025

R

DATE

E/P/H

Date de la dernière demande de puissance apparente maximale (registre 2236)

Dernier réarmement

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0BD1–0x0BD3

3026– 3028

R

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation des valeurs de demande de courant maximum

0x0BD4–0x0BD6

3029– 3031

R

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation des valeurs de demande de puissance maximale

0x0BD7–0x0BD9

3032– 3034

R

DATE

P/H

Dates et heure de la dernière réinitialisation des registres de valeurs minimales (1300–1599) (1)

0x0BDA–0x0BDC

3035– 3037

R

DATE

P/H

Dates et heure de la dernière réinitialisation des registres de valeurs maximales (1600-1899) (1)

0x0BDD–0x0BDF

3038– 3040

R

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation des compteurs d'énergie

0x2331–0x2333

9010– 9012

R

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation du courant de phase maximal, du courant de défaut de mise à la terre et du courant de perte à la terre

0x236D–0x236F

9070– 9072

R

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation de l'historique des déclenchements (10 derniers défauts)

0x2370–0x2372

9073– 9075

R

DATE

P/H

Date de la dernière réinitialisation de l'historique des alarmes (10 dernières alarmes)

(1) Ce registre est mis à jour chaque fois que les registres de valeurs minimales sont réinitialisés. L'interface de commande permet à l'utilisateur d'effacer les valeurs minimales des déséquilibres de courant efficace, de tension efficace, de fréquence, les valeurs P/Q/S/PF, les quantités fondamentales et de distorsion harmonique totale (THD), ainsi que les valeurs crêtes de tension et de courant de façon indépendante. Cependant, du fait que seules la date et l'heure du dernier réarmement sont conservées, il est recommandé de toujours définir tous les bits de la commande qui réinitialise les valeurs minimales.

Dernière valeur de crête de demande de facteur K

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0BE0–0x0BE2

3041–3043

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase A)

0x0BE3–0x0BE5

3044–3046

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase B)

0x0BE6–0x0BE8

3047–3049

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase C)

0x0BE9–0x0BEB

3050–3052

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (neutre) (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.

Dernière valeur de crête de demande de courant

Adresse

Registre

RW

X

Unité

Type

Plage

A/E/P/H

Description

0x0BEC–0x0BEE

3053– 3055

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (phase A)

0x0BEF–0x0BF1

3056– 3058

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (phase B)

0x0BF2–0x0BF4

3059– 3061

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (phase C)

0x0BF5–0x0BF7

3062– 3064

R

DATE

P/H

Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I2 (neutre) (1)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système.