7ES02-0477-02

Ubic. señal

Puede establecer el parámetro de Ubic. señal en función de la aplicación supervisada.

Los valores permitidos para este parámetro son y No. El valor predeterminado es No, que quiere decir que el MFLK1 no está conectado a la tensión del sistema y que, en consecuencia, el dispositivo mide y muestra el flujo de intensidad relativo.

Si se dispone de señal de localización, establezca el valor del parámetro en para que el dispositivo mida y muestre la resistencia de aislamiento y la capacitancia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?