7IT02-0477-02

Individ. segnale

È possibile configurare il parametro di individuazione del segnale in base all'applicazione monitorata.

I valori consentiti per questo parametro sono e No. Il valore predefinito è No, e indica che l'MFLK1 non è collegato alla tensione del sistema, quindi il dispositivo misura e visualizza il flusso di corrente relativa.

Quando la localizzazione segnale è disponibile, configurare il valore del parametro su in modo che il dispositivo misuri e visualizzi la resistenza di isolamento e la capacità.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?