7IT02-0477-02

Filtraggio

È possibile configurare il parametro di filtraggio in base all'applicazione monitorata.
Valore Tempo di risposta Uso consigliato
5 s 5 secondi

Utilizzo nella modalità di manutenzione.

Diagnostica la variazione rapida della resistenza di isolamento e della capacità di dispersione.

Utilizzare nei casi seguenti:

  • rilevamento di brevi guasti isolamento transitori.

  • durante la localizzazione manuale di guasti isolamento mediante l'apertura degli interruttori.

40sec. (predefinito) 40 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni tipiche.

400 s 400 secondi

Utilizzare nella modalità di manutenzione.

Per monitorare l'isolamento di installazioni molto disturbate e/o installazioni con capacità di dispersione elevata.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?