7ES02-0477-02

Filtrado

Puede establecer el parámetro de filtrado en función de la aplicación supervisada.
Valor Tiempo de respuesta Consumo recomendado
5s 5 segundos

Se utiliza en el modo de mantenimiento.

Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga.

Se utiliza en los siguientes casos:

  • Detección de fallos de aislamiento transitorios breves.

  • Para localizar manualmente fallos de aislamiento abriendo interruptores.

40s (predeterminado) 40 segundos

Se utiliza en el modo de funcionamiento.

Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas.

400s 400 segundos

Se utiliza en el modo de funcionamiento.

Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?