7IT02-0477-02

Soglia allarme isolamento relativo (Allarme isol.%)

È possibile configurare il valore di soglia rispetto al livello di calibrazione.

I valori consentiti per questo parametro sono 50%, 60%, 70%, 80% e 90% del segnale calibrato. Il valore predefinito è 50%.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?