7ES02-0477-02

Umbral de alarma de aislamiento relativo (Alarma aisl.%)

Puede establecer el valor umbral a partir del nivel de calibración.

Los valores permitidos para este parámetro son 50%, 60%, 70%, 80% y 90% de la señal calibrada. El valor predeterminado es 50%.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?