7IT02-0477-02

Ripristino

È possibile ripristinare registri e tendenze. e anche ripristinare le impostazioni di fabbrica.

È possibile accedere ai parametri di ripristino del dispositivo selezionando Menu > Impostazioni > Reset.

I parametri di reset sono Reset Registri, Reset Tendenza e Ripristino Impostazioni di Fabbrica.

Quando si resettano i registri o le tendenze, le informazioni esistenti sui registri o sulle tendenze vengono eliminate, ma il valore parametro delle impostazioni rimane invariato. Quando si ripristinano le impostazioni di fabbrica, i valori parametro delle impostazioni vengono ripristinati al valore predefinito.

L'elenco completo dei parametri di configurazione, il valore predefinito e i valori consentiti sono:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Parametro Valore predefinito Valori consentiti
Allarme isol. 10 kOhm 0,2...200 kOhm
Relè all. isol. FS
  • FS

  • Std

Modifica password 0000 0000...9999
Attivazione (Password) OFF
  • ON

  • OFF

Contrasto 50% 10...100%
Luminosità 100% 10...100%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?