7ES02-0477-02

Restablecer

Puede restablecer registros y tendencias. Además, puede realizar restablecimientos de fábrica.

Puede acceder a los parámetros de restablecimientos de los dispositivos seleccionando Menú > Ajustes > Restablecimiento.

Los parámetros de restablecimiento son Rest. reg., Rest. tend. y Reaj. fábrica.

Aunque al realizar restablecimientos de registros o tendencias la información de los registros o tendencias existentes se borra, los valores de los parámetros de ajuste no se modifican. Al realizar un restablecimiento de fábrica, el dispositivo se reinicia y los valores de los parámetros de ajuste se restablecen en su valor predeterminado.

La siguiente es la lista completa de los parámetros de ajuste, su valor predeterminado y los valores permitidos:

The following table is profiled. Check for row profiling before making any content change.
Parámetro Valor predeterminado Valores permitidos
Alarma aisl. 10 kΩ 0,2...200 kΩ
Repet. al. aisl. FS
  • FS

  • Est.

Modif. contraseña 0000 0000...9999
Activación (contraseña) OFF
  • ON

  • OFF

Contraste 50% 10...100%
Retroilum. 100% 10...100%

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?