7ES02-0477-02

Configuración del IMD y el MFLK1

Si el dispositivo IM400 o XGR identifica un fallo, lleve a cabo el siguiente procedimiento:
  1. Quite el seguro y abra el MFLK1.
  2. Encienda el interruptor de alimentación.
    Compruebe la capacidad disponible de la batería en la pantalla de batería.
  3. Si el IMD supervisa el sistema, debe establecerse en modo Circ. Pot. o Circ. Cont. El modo Fotovolt. no es compatible.
    1. Configuración del MFLK1:
      • MENÚ > Ajustes > Red > Dis. inyec. debe establecerse en IM400.

      • MENÚ > Ajustes > Red > Aplic. debe establecerse en los mismos valores que el IMD.

  4. Si el XGR supervisa el sistema:
    1. Configuración del MFLK1: MENÚ > Ajustes > Red > Dis. inyec. debe establecerse en XGR.
NOTA: Consulte el manual del usuario del IM400 o el XGR para obtener más información sobre la modificación de parámetros.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?