7IT02-0477-02

Configurazione di IMD e MFLK1

Quando l'IM400il o il dispositivo XGR rileva un guasto, procedere come segue:
  1. Sbloccare e aprire l'MFLK1.
  2. ACCENDERE il sistema.
    Controllare la capacità della batteria disponibile visualizzata sul display della batteria.
  3. Se l'IMD monitora il sistema, deve essere configurato in modalità Circ. Pot. o Circ. Cont. La modalità Fotovol. non è compatibile.
    1. Configurazione dell'MFLK1:
      • MENU > Regolazioni > Rete > Disp. iniez. deve essere impostato su IM400

      • MENU > Regolazioni > Rete > Appli. deve avere la stessa impostazioni dell'IMD.

  4. Se XGR monitora il sistema:
    1. Configurazione dell'MFLK1: MENU > Regolazioni > Rete > Disp. iniez. deve essere impostato su XGR.
NOTA: consultare il manuale utente IM400 o XGR per maggiori informazioni sulla modifica dei parametri.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?