Activar y desactivar la función ERMS
Presentación
La función ERMS se utiliza para reducir la configuración de protección de manera que el interruptor automático se dispare lo más pronto posible cuando se produzca un fallo eléctrico. La minimización del tiempo entre el fallo eléctrico y el disparo del interruptor automático ayuda a reducir el riesgo de lesiones cuando hay personal eléctrico cualificado cerca de equipos bajo tensión.
Cuando se activa la función ERMS, la configuración de protección ERMS sustituye a la configuración de protección estándar.
Disponibilidad
La función ERMS está disponible en las unidades de control MicroLogic Active 2.0, 5.0 and 6.0 de conformidad con la norma IEC.
Principio de funcionamiento
La función ERMS puede activarse o desactivarse mediante el botón ERMS, o bien mediante un selector externo conectado al módulo BCIM.
Para obtener más información sobre la función ERMS y sobre cómo activar y desactivar la función ERMS, consulte DOCA0265•• MasterPacT MTZ - Unidad de control MicroLogic Active - Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.
Activación de la función ERMS
PELIGRO |
|---|
|
peligro por estado de ERMS incorrecto
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
ERMS se puede activar de diferentes maneras, según la configuración del interruptor automático y sus accesorios:
|
Tipo |
Accesorios |
Acción |
|---|---|---|
|
A través del botón ERMS de la unidad de control MicroLogic Active |
– |
Pulse el botón ERMS para activar la función ERMS. |
|
A través de un selector externo conectado al módulo BCIM |
|
Coloque el selector externo en la posición de activado. El módulo BCIM debe estar configurado en el modo ERMS. |
Desactivación de la función ERMS
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Antes de desactivar ERMS:
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La manera de desactivar la función ERMS dependerá de cómo se haya activado:
|
Tipo |
Accesorios |
Acción |
|---|---|---|
|
A través del botón ERMS de la unidad de control MicroLogic Active |
– |
Pulse el botón ERMS para desactivar la función ERMS. |
|
A través de un selector externo conectado al módulo BCIM |
|
Coloque el selector externo en la posición de desactivado. |
PELIGRO