DOCA0285ES-04

Abrir el interruptor automático

@experts: Topic shared between DOCA0284 and DOCA0285, with profiling; indicate if comments do not apply to both guides

Condiciones de apertura

Para abrir el interruptor automático deberá estar cerrado (I).

NOTA: Una orden de apertura siempre tiene prioridad sobre una orden de cierre.

Abrir el interruptor automático

En las tablas siguientes se muestran las distintas formas de abrir el interruptor automático en los diferentes modos de control disponibles.

El interruptor automático se puede abrir de las formas siguientes en todos los modos de control:

Tipo de apertura

Accesorios

Acción de apertura

Mecánico

Pulse el botón pulsador de apertura situado en la parte frontal del interruptor automático.

La acción de apertura se puede realizar en cualquier momento.

Automático

Bobina de disparo por infratensión MN, con o sin temporizador para bobina MN

La bobina de disparo por infratensión MN abre el interruptor automático automáticamente en caso de caída de tensión.

Mediante botón pulsador externo

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Uno de los accesorios siguientes:

    • Bobina de apertura MX

    • Bobina de disparo por infratensión MN, con o sin temporizador para bobina MN

Pulse el botón pulsador externo que está conectado a la bobina de apertura MX o a la bobina de disparo por infratensión MN mediante el bornero del cliente.

Cuando la bobina de disparo por infratensión MN está conectada al temporizador para bobina MN, el interruptor automático se abre con el retardo correspondiente.

Además, el interruptor automático se puede abrir de las siguientes maneras si se ha configurado Auto Local o Auto Remote control mode:

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • No use el interruptor automático sin confirmar que no creará una situación de peligro.
  • No use las funciones de control remoto de MicroLogic Active en una cadena de seguridad.
  • No permita que ninguna persona trabaje en la red eléctrica sin haber verificado físicamente la ejecución correcta de las acciones locales o remotas del software para abrir el interruptor automático o desconectar el circuito eléctrico.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

Tipo de apertura

Modo control

Accesorios

Acción de apertura

A través del módulo BCIM

Auto Local

  • Botón pulsador externo conectado por el cliente

  • Módulo BCIM

  • Bobina de apertura comunicante MX

Pulse el botón pulsador externo que está conectado a la bobina de apertura comunicante MX a través de un canal de E/S BCIM.

Esta acción de apertura solo se permite si:

  • se ha configurado Auto Local control mode.

  • se ha configurado el modo de E/S BCIM Abrir/Cerrar.

A través de la pantalla FDM121

Auto Local

  • Módulo BCIM

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de puerto ULP (opcional)

Envíe un comando para abrir el interruptor automático desde la pantalla FDM121 conectada localmente al interruptor automático a través del sistema ULP.

Esta acción de apertura solo se permite si se ha configurado Auto Local control mode.

A través de la comunicación Modbus

Auto Remote

  • Módulo BCIM

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de puerto ULP (obligatorio con la interfaz EIFE)

  • Interfaz IFE, EIFE o IFM, o servidor IFE

Envíe un comando de apertura al interruptor automático a través de la red de comunicación Modbus.

Esta acción de apertura solo se permite si se ha configurado Auto Remote control mode.

Consulte DOCA0384•• Interruptores automáticos MasterPacT, ComPacT, PowerPacT - Comunicación Modbus  -Guía del usuario en Documentos relacionados al principio de esta guía.

Mediante las páginas web de IFE/EIFE

Auto Remote

  • Módulo BCIM

  • Bobina de apertura comunicante MX

  • Módulo de puerto ULP (obligatorio con la interfaz EIFE)

  • Interfaz IFE o EIFE, o servidor IFE

Envíe un comando de apertura al interruptor automático desde la página web de control de IFE/EIFE.

Esta acción de apertura solo se permite si se ha configurado Auto Remote control mode.

Consulte el documento correspondiente en Documentos relacionados al principio de esta guía:

  • DOCA0084•• Enerlin'X IFE - Servidor de panel Ethernet - Guía del usuario

  • DOCA0142•• Enerlin'X IFE - Ethernet Interfaz para un interruptor automático - Guía del usuario

  • DOCA0106•• Enerlin'X EIFE  - Interfaz Ethernet integrada para un interruptor automático seccionable MasterPacT MTZ  - Guía del usuario

Si el interruptor automático no se abre, consulte Detección y reparación de averías de MasterPacT MTZ.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?