Interverrouillage mécanique NII_Z_1 : Manoeuvrer les systèmes d'interverrouillage
Consignes de sécurité
DANGER |
|---|
|
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Procédure
|
Caractéristiques de la procédure |
Description |
|---|---|
|
Action |
Vérifier le verrouillage et le déverrouillage des appareils interverrouillés. |
|
Objectif |
Vérifier le fonctionnement du système d'interverrouillage entre appareils. |
|
Fréquence |
Voir la fréquence recommandée pour le programme de maintenance de routine utilisateur. |
|
Clauses particulières |
– |
|
Outillage nécessaire |
– |
|
Conditions préliminaires
Les appareils doivent respecter les conditions définies ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation des appareils, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.
|
Type d'installation de l'appareil |
Position des pôles |
Mécanisme |
Position de l'appareil dans le châssis |
|---|---|---|---|
|
Fixe |
Ouverts |
Désarmé |
N/A |
|
Débrochable |
Ouverts |
Désarmé |
Test |
Vérification du verrouillage et du déverrouillage des appareils interverrouillés
Suivre la procédure ci-après pour vérifier le verrouillage et le déverrouillage des systèmes d'interverrouillage suivants :
-
Système d'interverrouillage par câble :
-
Deux sources
-
Trois sources
-
Deux sources et une source de remplacement
-
Deux sources et un couplage
-
Interverrouillage de porte de type câble
-
-
Système d'interverrouillage par tringle
-
Système d'interverrouillage électrique
-
Système d'interverrouillage électrique IVE
-
Système d'interverrouillage électrique personnalisé
-
|
Etape |
Action |
Action corrective |
|---|---|---|
|
1 |
Effectuez au moins une séquence d'actionnement manuel, sans alimentation, pour vérifier que le système d'interverrouillage fonctionne correctement dans toutes les situations. Consultez l'instruction de service concernant le système d'interverrouillage installé sur l'appareil. |
Si un système d'interverrouillage ne fonctionne pas correctement, contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
|
2 |
Verrouillez les boutons-poussoirs de fermeture de tous les appareils interverrouillés avec des cadenas partageant la même clé. |
L’accessoire de condamnation des boutons-poussoirs VBP est obligatoire pour assurer la redondance en plus du système d’interverrouillage mécanique. Installez un accessoire de condamnation des boutons-poussoirs VBP sur chacun des appareils interverrouillés si cela n’est pas déjà fait. Pour l'installation d'accessoires, reportez-vous à l'instruction de service pertinente. |
DANGER