DOCA0103FR-07

Mécanisme NIII_Z_3 : Vérifier le nombre de cycles de manœuvre de l'appareil

Consignes de sécurité

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Voir NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou équivalent local.
  • L’installation et l’entretien de cet équipement doivent être effectués par des électriciens qualifiés.
  • Sauf mention contraire dans les procédures de maintenance, toutes les opérations (inspection, test et maintenance préventive) doivent être effectuées avec l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires non alimentés.
  • Vérifiez que l’appareil et le châssis ne sont pas alimentés sur les bornes amont et aval.
  • Utilisez systématiquement un appareil de détection de tension approprié pour vérifier que l'appareil, le châssis et les circuits auxiliaires ne sont pas alimentés.
  • Installez des écrans de sécurité et affichez une plaque indicatrice de danger.
  • Pendant les tests, il est strictement interdit à quiconque de toucher l'appareil, le châssis ou les conducteurs lorsqu'une tension est appliquée.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, vérifiez que toutes les connexions de puissance sont effectuées avec le couple de serrage approprié et que l'appareil est ouvert (position OFF).
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, remettez en place tous les dispositifs, portes et couvercles.
  • Avant de mettre cet équipement sous tension, tenez compte des risques potentiels et inspectez soigneusement l'espace de travail pour vérifier qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'équipement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Procédure

Caractéristiques de la procédure

Description

Action

Vérifier le nombre de cycles de manoeuvre de l'appareil sur le compteur de manœuvres CDM (si présent).

Objectif

Vérifier que le nombre maximum recommandé de cycles de manœuvre n'est pas dépassé.

Fréquence

Reportez-vous à la fréquence recommandée pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.

Clauses particulières

Outillage nécessaire

Documents à consulter

  • MasterPacT MTZ1 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs avec unité de contrôle MicroLogic X (norme IEC) - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ - MicroLogic X - Unité de contrôle - Guide utilisateur

  • MasterPacT MTZ1 - Compteur de manoeuvres CDM - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Compteur de manœuvres CDM - Instruction de service

  • MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance pour les limites de fonctionnement

Conditions préliminaires

L’appareil doit être dans l'état défini ci-dessous. Pour des instructions sur l'utilisation de l'équipement, consulter les Guides utilisateur MasterPacT MTZ.

Type d'installation de l'appareil

Position des pôles

Mécanisme

Position de l'appareil dans le châssis

Fixe

Ouverts

Désarmé

N/A

Débrochable

Ouverts

Désarmé

Test

Vérification des cycles de fonctionnement à l'aide du compteur de manœuvres CDM en option

Le compteur de manoeuvres CDM s'incrémente chaque fois que l'appareil effectue un cycle ouverture/fermeture.

Etape

Action

Action corrective

1

Lire la valeur sur le compteur de manoeuvres CDM.

 

2

Comparer la valeur au nombre maximum de manœuvres mécaniques indiqué dans MasterPacT MTZ - Interrupteurs-sectionneurs et disjoncteurs IEC avec unité de contrôle MicroLogic X - Guide de maintenance .

  • Si la limite est atteinte, demander à votre technicien de maintenance Schneider Electric de remplacer le bloc de coupure.

  • Si la limite est proche, demander à votre technicien de maintenance Schneider Electric de planifier le remplacement du bloc de coupure.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?