DOCA0105ZH-09

网络安全注意事项

警告
系统可用性、完整性和保密性的潜在危害
  • 首次使用时,更改默认密码,以有助于防止擅自访问设备设置、控件和信息。
  • 禁用未使用的端口/服务和默认账户将有助于尽量减少恶意攻击的途径。
  • 将联网设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
  • 采用网络安全最佳实践(例如,最低权限、责任分离)来帮助阻止非法曝露、丢失、数据和日志修改、或服务中断。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?